主题中讨论的其他器件:MSPM0G3507
工具与软件:
您好!
我有一个关于 MATHACL 的问题。 我将使用它来执行乘法运算。 根据 RTM、我必须首先写入 MATHACL->OP1、然后写入 MATHACL->OP2。 但是、当我这样做时、结果会不断变化。 当我以相反的方式执行它时、我会得到预期的结果。
那么、我的问题是、为什么会出现这种行为?
此致、
Ali

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我有一个关于 MATHACL 的问题。 我将使用它来执行乘法运算。 根据 RTM、我必须首先写入 MATHACL->OP1、然后写入 MATHACL->OP2。 但是、当我这样做时、结果会不断变化。 当我以相反的方式执行它时、我会得到预期的结果。
那么、我的问题是、为什么会出现这种行为?
此致、
Ali

好的、明白了! 非常感谢!
还有另外两件事
数据表中 TSTRIM 和 TSC 的 mspm0g3507微控制器的值 为基准电压 VDD = 3.3V

在参考手册中、公式中的值为1.4V 基准电压

那么、我的问题是、这些公式是否也可用于3.3V 基准电压?
另一个问题是、旧的固定片接缝不需要 校准。 我正在读取 TEMP_SENSE0.DATA = 750、因此 TSAMPLE 不准确、因为 VTRIM 不准确。 在数据表中关于贝奇74它说 X 代表实验硅。 这到底是什么意思?
从较新的 LaunchPad 中、我读出 的 TEMP_SENSE0.DATA = 797 (基于12位模式的 ADC 结果代码、基准电压为3.3V)

所以我想根据这两点再澄清一下。
此致
Ali Mousa