Other Parts Discussed in Thread: AM2732, SYSCONFIG
主题中讨论的其他器件: SysConfig
工具与软件:
1.我已经将 L2缓存设置为64K、我想知道 DSS L2和 DSS L3的共享 RAM 之间的频率差异? DSS L2 RAM 只有320K、这是不够的(在此处放置了堆栈300K)。 其他数据、以及。 文本放在 DSS L3中(猜这是原因?) 测试还发现、当放置在 L3中时(改变堆栈位置)、性能将显著降低。 我们如何对其进行优化?
2.如何改变 CPU 的时钟速度450MHz?