Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L2228, LP-MSPM0L2228
工具与软件:
嗨、团队:
我的客户正在使用 MSPM0L2228。 他们进行了如下所示的一项测试、并发现 IIDX 寄存器似乎没有更改。 请帮助澄清这种情况是否正常。 谢谢你。
测试环境:
- HW:LP-MSPM0L2228
- SDK 版本:mspm0_sdk_2_02_00_05
- CCS Theia 版本:1.5.0.11
- SW 示例: i2C_target_rw_multibyte_fifo_interrupts_LP_MSPM0L2228_nortos_ticlang
测试结果:
DL_I2C_IIDX_TARGET_STOP 状态始终在代码中触发、电路板上的 LED 会闪烁。

他们发现一些寄存器(例如 SSR)不断变化。 但相应的 IIDX 寄存器(偏移= 1020h)不变(保持"0")。 这是否合理? 客户担心 CCS 寄存器窗口是否可信?