This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L2228:IIDX 寄存器似乎未更改

Guru**** 2929310 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L2228, LP-MSPM0L2228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1414491/mspm0l2228-iidx-register-seems-not-changed

器件型号:MSPM0L2228

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户正在使用 MSPM0L2228。 他们进行了如下所示的一项测试、并发现 IIDX 寄存器似乎没有更改。 请帮助澄清这种情况是否正常。 谢谢你。

测试环境:

  • HW:LP-MSPM0L2228
  • SDK 版本:mspm0_sdk_2_02_00_05
  • CCS Theia 版本:1.5.0.11
  • SW 示例: i2C_target_rw_multibyte_fifo_interrupts_LP_MSPM0L2228_nortos_ticlang

测试结果:

 DL_I2C_IIDX_TARGET_STOP 状态始终在代码中触发、电路板上的 LED 会闪烁。  

   

 他们发现一些寄存器(例如 SSR)不断变化。 但相应的 IIDX 寄存器(偏移= 1020h)不变(保持"0")。 这是否合理? 客户担心 CCS 寄存器窗口是否可信?  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!

    首先、点击下面的底部、持续观察寄存器状态的变化。

    其次、API DL_TimerG_getPendingInterrupt ()将清除 相应 IIDX 寄存器中的(最高优先级)挂起中断状态、因此客户需要在此 API 之前添加一个断点以观察挂起中断状态、如下所示:

    此致、

    Pengfei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pengfei:

    在本示例中、我在哪里可以找到 API DL_TimerG_getPendingInterrupt?  它似乎不在该示例中。

    [报价 userid="602976" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1414491/mspm0l2228-iidx-register-seems-not-changed/5418020 #5418020"]其次、API DL_TimerG_getPendingInterrupt ()将清除 相应 IIDX 寄存器中的(最高优先级)挂起中断状态、因此客户需要在此 API 之前添加一个断点以观察挂起中断状态、如下所示:

    此致、

    蔡奕迅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 EASON:

    很抱歉误导你。 我刚刚以另一个计时器演示为例。 在您的示例中、它是 DL_I2C_getPendingInterrupt ()。

    此致、

    Pengfei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pengfei:

    目前能够查看 IIDX 寄存器状态。  谢谢你。

    此致、

    蔡奕迅