This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:如何使用 CCS Theia 在 MSPM0C1104上启用能量跟踪

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0C1104, ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1410747/mspm0c1104-how-to-enable-energy-trace-on-the-mspm0c1104-using-ccs-theia

器件型号:MSPM0C1104

工具与软件:

大家好、团队成员:

我正在尝试使用 CCS Theia 在 MSPM0C1104上启用 Energytrace  

尽管我在 Theia 中启用了此配置、但在调试模式下无法观察到 Energytrace  

配置似乎显示为已禁用。 您能尽快帮我解决这个问题吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santhosh:

    没有太多的问题,关于你的设置 engery Trace。 但建议取消选中"Core Trace:Auto"(内核跟踪:自动)、以便不会自动打开内核跟踪窗口。

    对于能量跟踪功能、它可以直接打开 调试模式 、并按照以下步骤操作。 请注意 A "暂停"和"继续"操作 将在数十秒内触发能量布线。 因此、您需要首先打开电能跟踪窗口、然后开始运行程序。

    此致、

    Pengfei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pengfeim

    非常感谢您的回复、

    即使未选中该复选框、它也处于禁用模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    任何人都可以回答这个问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santhosh:

    第二张图片是否处于调试模式? CCS Theia 的能量跟踪功能只能在中有效 调试模式。

    此致、

    Pengfei