请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSPM0C1104 工具与软件:
大家好、团队成员:
我正在尝试使用 CCS Theia 在 MSPM0C1104上启用 Energytrace
尽管我在 Theia 中启用了此配置、但在调试模式下无法观察到 Energytrace
配置似乎显示为已禁用。 您能尽快帮我解决这个问题吗


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、团队成员:
我正在尝试使用 CCS Theia 在 MSPM0C1104上启用 Energytrace
尽管我在 Theia 中启用了此配置、但在调试模式下无法观察到 Energytrace
配置似乎显示为已禁用。 您能尽快帮我解决这个问题吗


尊敬的 Santhosh:
没有太多的问题,关于你的设置 engery Trace。 但建议取消选中"Core Trace:Auto"(内核跟踪:自动)、以便不会自动打开内核跟踪窗口。

对于能量跟踪功能、它可以直接打开 调试模式 、并按照以下步骤操作。 请注意 A "暂停"和"继续"操作 将在数十秒内触发能量布线。 因此、您需要首先打开电能跟踪窗口、然后开始运行程序。


此致、
Pengfei