主题中讨论的其他器件: SysConfig
工具与软件:
您好!
在数据表中、我可以在"表6-3. Signal Description"(信号描述)按钮、它能够从 SHUTDOWN 模式唤醒:PA0、PA1、PA17、PA18
根据"表6-1。 引脚属性"中、控制器"MSPM0L1304"只有两个唤醒引脚。
CCS 也只建议使用两个引脚"PA17"和"PA18"来实现唤醒功能。
此时数据表是否错误、或者引脚"PA0"和"PA1"是否也可以从关断模式唤醒?
如果可以、如何在 CCS 中实现此功能?
此致、
Christian