This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1304:数量"WAKEUP-PINS"

Guru**** 2580105 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1304, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1403714/mspm0l1304-number-of-wakeup-pins

器件型号:MSPM0L1304
主题中讨论的其他器件: SysConfig

工具与软件:

您好!

在数据表中、我可以在"表6-3. Signal Description"(信号描述)按钮、它能够从 SHUTDOWN 模式唤醒:PA0、PA1、PA17、PA18
根据"表6-1。 引脚属性"中、控制器"MSPM0L1304"只有两个唤醒引脚。
CCS 也只建议使用两个引脚"PA17"和"PA18"来实现唤醒功能。

此时数据表是否错误、或者引脚"PA0"和"PA1"是否也可以从关断模式唤醒?
如果可以、如何在 CCS 中实现此功能?

此致、
Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian:

    在该器件上、PA0和 PA1是5V 容限引脚、根据表6-2可以使用这两个器件唤醒器件。  我仔细检查了 TRM、并在 CCS 中成功使用 SysConfig 配置这些引脚并提供在 PA0、PA1上启用唤醒的选项。

    我强烈建议使用 SysConfig 来 配置 IO 和外设。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、

    非常感谢您的答复。
    我正在使用 SysConfig、并已尝试按您所述配置引脚。

    然而、只有当我将"IO-structure"设置为"5V 容限开漏"时、才会显示引脚 PA0。

    我是否错过了设置?

    此致、
    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian:

    正确。  PA0和 PA1是此器件上的两个5V 耐压引脚。  请记住、当显示可耐受5V 电压时、这意味着这些是"漏极开路"输出、因此您需要提供一个上拉电阻器来使引脚变为高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、

    感谢您的回答。

    PA0和 PA1无需能够耐受5V 电压。
    我只想将这些引脚用作"唤醒"引脚。
    但是、我无法在 SysConfig 中进行此设置。
    如果我这样做,我没有一个引脚可供选择(见上面的图片)。

    您能告诉我必须在 SysConfig 中设置什么才能实现这些引脚的"唤醒"功能吗?

    此致、Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian:

    很抱歉、响应出现延迟。  下面是启用"WAKE"功能的 PA0引脚配置快照。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、

    非常感谢!
    我的问题。

    大家好、Christian