This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:引导加载程序问题

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1457414/tm4c123gh6pm-issue-with-bootloader

器件型号:TM4C123GH6PM

工具与软件:

大家好!!

我正在尝试通过考虑 Tiva 库中的一个示例项目(boot_serial)来为 TM4C123GH6PM 实施自定义引导加载程序。 我已经在 所有必需的文件中更改了从 UART0到 UART1的通信接口、并能够构建项目、但在这里我面临一个问题、例如、 在该库示例中有一个文件 bl_startup_ccs.s、而在我的项目中出现了 startup_ccs.c、我尝试将.s 文件中的数据复制到.c 文件中并将.c 文件属性更改为.s、但没能成功、而且在中抛出警告、如所示  

警告:数据正在写入自动生成的文件 TM4C_Bootx1
警告:数据正在写入自动生成的文件 TM4C_Boot.x2
警告:数据正在写入自动生成的文件 TM4C_Boot.x3

无法准确配置 CCS.c 文件。  请检查附加的项目文件。

请你帮我!!!

谢谢你  

Anil。

e2e.ti.com/.../TM4C_5F00_Boot.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     如果要 自定义 boot_serial 示例、可以直接修改 bl_startup_ccs.s 文件。 TivaWare 引导加载程序示例使用 bl_startup_ccs.s 文件中的汇编代码来处理引导加载。 如果您要使用不同的 UART、如 UART1、则只需修改 bl_config.h 文件。 bl_config.h 文件中有以下#define 供您指定用于串行引导加载程序的 UART 实例。 该示例使用 UART0。 您可以更改为 UART1或2或所需的任何 UART 实例。  

    //*****************************************************************************
    //
    // Selects the UART as the port for communicating with the boot loader.
    //
    // Depends on: None
    // Exclusive of: CAN_ENABLE_UPDATE, ENET_ENABLE_UPDATE, I2C_ENABLE_UPDATE,
    // SSI_ENABLE_UPDATE, USB_ENABLE_UPDATE
    // Requires: UART_AUTOBAUD or UART_FIXED_BAUDRATE, UART_CLOCK_ENABLE,
    // UARTx_BASE, UART_RXPIN_CLOCK_ENABLE, UART_RXPIN_BASE,
    // UART_RXPIN_PCTL, UART_RXPIN_POS, UART_TXPIN_CLOCK_ENABLE,
    // UART_TXPIN_BASE, UART_TXPIN_PCTL and UART_TXPIN_POS
    //
    //*****************************************************************************
    #define UART_ENABLE_UPDATE

    //*****************************************************************************
    //
    // Enables automatic baud rate detection. This can be used if the crystal
    // frequency is unknown, or if operation at different baud rates is desired.
    //
    // Depends on: UART_ENABLE_UPDATE
    // Exclusive of: UART_FIXED_BAUDRATE
    // Requires: None
    //
    //*****************************************************************************
    //#define UART_AUTOBAUD

    //*****************************************************************************
    //
    // Selects the baud rate to be used for the UART.
    //
    // Depends on: UART_ENABLE_UPDATE, CRYSTAL_FREQ
    // Exclusive of: UART_AUTOBAUD
    // Requires: None
    //
    //*****************************************************************************
    #define UART_FIXED_BAUDRATE 115200

    //*****************************************************************************
    //
    // Selects the clock enable for the UART peripheral module
    //
    // Depends on: UART_ENABLE_UPDATE
    // Exclusive of: None
    // Requires: UARTx_BASE
    //
    //*****************************************************************************
    #define UART_CLOCK_ENABLE SYSCTL_RCGCUART_R0

    //*****************************************************************************
    //
    // Selects the base address of the UART peripheral module
    //
    // Depends on: UART_ENABLE_UPDATE
    // Exclusive of: None
    // Requires: UART_CLOCK_ENABLE
    //
    //*****************************************************************************
    #define UARTx_BASE UART0_BASE

    //*****************************************************************************
    //
    // Selects the clock enable for the GPIO corresponding to UART RX pin
    //
    // Depends on: UART_ENABLE_UPDATE
    // Exclusive of: None
    // Requires: UART_RXPIN_BASE, UART_RXPIN_PCTL and UART_RXPIN_POS
    //
    //*****************************************************************************
    #define UART_RXPIN_CLOCK_ENABLE SYSCTL_RCGCGPIO_R0

    //*****************************************************************************
    //
    // Selects the base address for the GPIO corresponding to UART RX pin
    //
    // Depends on: UART_ENABLE_UPDATE
    // Exclusive of: None
    // Requires: UART_RXPIN_CLOCK_ENABLE, UART_RXPIN_PCTL and UART_RXPIN_POS
    //
    //*****************************************************************************
    #define UART_RXPIN_BASE GPIO_PORTA_BASE

    //*****************************************************************************
    //
    // Selects the port control value for the GPIO corresponding to UART RX pin
    //
    // Depends on: UART_ENABLE_UPDATE
    // Exclusive of: None
    // Requires: UART_RXPIN_CLOCK_ENABLE, UART_RXPIN_BASE and UART_RXPIN_POS
    //
    //*****************************************************************************
    #define UART_RXPIN_PCTL 0x1

    //*****************************************************************************
    //
    // Selects the pin number for the GPIO corresponding to UART RX pin
    //
    // Depends on: UART_ENABLE_UPDATE
    // Exclusive of: None
    // Requires: UART_RXPIN_CLOCK_ENABLE, UART_RXPIN_BASE and UART_RXPIN_PCTL
    //
    //*****************************************************************************
    #define UART_RXPIN_POS 0

    //*****************************************************************************
    //
    // Selects the clock enable for the GPIO corresponding to UART TX pin
    //
    // Depends on: UART_ENABLE_UPDATE
    // Exclusive of: None
    // Requires: UART_TXPIN_BASE, UART_TXPIN_PCTL and UART_TXPIN_POS
    //
    //*****************************************************************************
    #define UART_TXPIN_CLOCK_ENABLE SYSCTL_RCGCGPIO_R0

    //*****************************************************************************
    //
    // Selects the base address for the GPIO corresponding to UART TX pin
    //
    // Depends on: UART_ENABLE_UPDATE
    // Exclusive of: None
    // Requires: UART_TXPIN_CLOCK_ENABLE, UART_TXPIN_PCTL and UART_TXPIN_POS
    //
    //*****************************************************************************
    #define UART_TXPIN_BASE GPIO_PORTA_BASE

    //*****************************************************************************
    //
    // Selects the port control value for the GPIO corresponding to UART TX pin
    //
    // Depends on: UART_ENABLE_UPDATE
    // Exclusive of: None
    // Requires: UART_TXPIN_CLOCK_ENABLE, UART_TXPIN_BASE and UART_TXPIN_POS
    //
    //*****************************************************************************
    #define UART_TXPIN_PCTL 0x1

    //*****************************************************************************
    //
    // Selects the pin number for the GPIO corresponding to UART TX pin
    //
    // Depends on: UART_ENABLE_UPDATE
    // Exclusive of: None
    // Requires: UART_TXPIN_CLOCK_ENABLE, UART_TXPIN_BASE and UART_TXPIN_PCTL
    //
    //*****************************************************************************
    #define UART_TXPIN_POS 1