Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
工具与软件:
尊敬的专家:
我要求为我的客户提供帮助。
当引导模式更改为 QSPI 启动和映像时。 sbl_NULL.hs 和 sbl_qspi、hs 的 HS 文件 分别编程到闪存中。 从串行端口接收到的数据显示 SBL_QSPI 启动失败、如下所示。 您可以在此处向我们提供调试建议或方向吗?


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
和图像。 sbl_NULL.hs 和 sbl_qspi、hs 的 HS 文件 分别编程到闪存中。 从串行端口接收到的数据显示 SBL_QSPI 启动失败、如下所示。 [报价]绍兴您好、您能分享一下客户如何实现这些功能吗? 和刷写位置的地址偏移量。
此外、y 不应同时刷写 SBL 空值和 SBL QSPI、如果他们想使用 CCS 来调试和加载示例二进制文件、请使用 SBL NULL
或者
如果他们希望将应用程序映像也保存在 闪存中、则应在闪存中使用 SBL QSPI+应用程序二进制文件。
尊敬的 Nilabh:
它们通过 JTAG 在 UniFlash 上刷写 image.hs 文件。

当芯片从 HS-CoreAppImage 转换 FS 到 HS-SE 时、代码将卡在 QSPI_SBL 代码处、成为函数 Bootloader_parseMultiCoreAppImage、返回 vaule -1。 然后它无法进入应用 R5F0-0内核应用。 那么、如何解决该问题或调试该问题? 谢谢。