This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634-Q1:客户已转换 HS-SE 器件、但设置为 QSPI 引导模式时失败?

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1439827/am2634-q1-customer-has-already-convert-hs-se-devices-but-it-failed-when-setup-as-qspi-boot-mode

器件型号:AM2634-Q1
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

尊敬的专家:

我要求为我的客户提供帮助。

当引导模式更改为 QSPI 启动和映像时。 sbl_NULL.hs 和 sbl_qspi、hs 的 HS 文件 分别编程到闪存中。 从串行端口接收到的数据显示 SBL_QSPI 启动失败、如下所示。 您可以在此处向我们提供调试建议或方向吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    是否有与此问题相关的更新进度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    和图像。 sbl_NULL.hs 和 sbl_qspi、hs 的 HS 文件 分别编程到闪存中。 从串行端口接收到的数据显示 SBL_QSPI 启动失败、如下所示。 [报价]

    绍兴您好、您能分享一下客户如何实现这些功能吗? 和刷写位置的地址偏移量。  
    此外、y 不应同时刷写 SBL 空值和 SBL QSPI、

    如果他们想使用 CCS 来调试和加载示例二进制文件、请使用 SBL NULL

    或者  

    如果他们希望将应用程序映像也保存在 闪存中、则应在闪存中使用 SBL QSPI+应用程序二进制文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nilabh:

    它们通过 JTAG 在 UniFlash 上刷写 image.hs 文件。

    当芯片从 HS-CoreAppImage 转换 FS 到 HS-SE 时、代码将卡在 QSPI_SBL 代码处、成为函数 Bootloader_parseMultiCoreAppImage、返回 vaule -1。 然后它无法进入应用 R5F0-0内核应用。 那么、如何解决该问题或调试该问题? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的绍兴市:

    1. 根据 TIFS 的文档、要求使用与特定 TIFS SDK 版本兼容的 MCU PLUS SDK 例如、将 MCU PLUS SDK 10.0与 TIFS SDK 10.0搭配使用。

    2. OTP Keywriter 还取决于 SDK 版本、文档中提到了所需的 MCU 加 SDK 版本