工具与软件:
大家好、TI 团队
我不知道我是否能很好地沟通,因为我的英语不够好,但要提前感谢你。
当扬声器未连接且通过 I2S 发送白噪声时、如果 POWER_STATE 寄存器(偏移= 68h)设置为 PLAY 状态、则 GLOBAL_FAULT2寄存器(偏移= 72h)中的 OTSD_I 将设置为"1"。
如果 OTSD_I 未设置为"1"、则无论执行多少分钟的播放、OTSD_I 都保持为"0"。
这在上电后发生。
当 OTSD_I 设置为"1"时、器件会立即变热。
即使我在软件中复位 OTSD_I 标志、OTSD_I 也会立即再次设置为"1"。
是否有任何可能的原因?