This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5822M:TAS5822M:空载时过热关断

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5822M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1484682/tas5822m-tas5822m-over-temperature-shutdown-at-no-load

器件型号:TAS5822M

工具与软件:

大家好、TI 团队

我不知道我是否能很好地沟通,因为我的英语不够好,但要提前感谢你。

当扬声器未连接且通过 I2S 发送白噪声时、如果 POWER_STATE 寄存器(偏移= 68h)设置为 PLAY 状态、则 GLOBAL_FAULT2寄存器(偏移= 72h)中的 OTSD_I 将设置为"1"。

如果 OTSD_I 未设置为"1"、则无论执行多少分钟的播放、OTSD_I 都保持为"0"。

这在上电后发生。

当 OTSD_I 设置为"1"时、器件会立即变热。
即使我在软件中复位 OTSD_I 标志、OTSD_I 也会立即再次设置为"1"。

是否有任何可能的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takashi

    您使用的是我们的 EVM 还是您自己设计的板?

    您能帮助澄清以下几点以便进行深入分析吗?

    1.pvdd、负载电阻

    2.inductor Isat 当前值

    3.amp 配置:PBTL 还是 btl? BD 或1spw、FSW、BW?

    由于 OTSD 为1表示放大器过热、因此如果热量无法降低、则放大器无法恢复正常工作。

    您可以使用0x78、这将清除所有故障、但如果热量仍然存在、仍可报告该故障。

    谢谢

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse San

    我创建了以 EVM 板为基准的电路。

    1.pvdd、负载电阻

    8 Ω 扬声器。 在空载条件下进行了测试。

    2.inductor Isat 当前值

    6.2A (最大值) / 8.2A (典型值) Murata:1274AS-H-100M=P3

    3.amp 配置:PBTL 还是 btl? BD 或1spw、FSW、BW?

    BTL、BD

    设置仍为默认设置。

    谢谢你。

    比较。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takashi:

    能否发送器件的 PCB 布局布线快照?

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ramsey

    有四个 AMP 电路和一个 I2C 多路复用器。
    TAS5822M 安装在焊接侧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takashi:

    其中一个放大器上的故障是4个还是全部4个?  

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ramsey

    我制作了18块电路板、其中3块在2个 AMP 位置发热异常。
    我觉得 GND 焊盘焊接不好、所以咨询了安装厂商、他们回答说焊接没有问题。

    如果没有出现错误、即使连接了扬声器并且播放时间很长、也不会产生异常热量。
    如果同一 AMP 发生错误、则回放后会立即发生错误。

    我将检查 I2S 信号是否有噪声、过冲和下冲。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takashi:

    如果器件出现 OTE 故障、则无法使器件发热。 您发送的原理图看起来没有问题、因此除非通过足够的电阻使引脚短路而不会导致过流事件、但又足够消耗大量电流、这意味着器件的散热焊盘未连接到足够的覆铜来散热。 从布局来看、右侧的三个器件(主要是中间的两个器件)存在一定的热限制、这可能是导致该问题的原因。 但是、鉴于它仅位于少数电路板上、我怀疑器件在散热焊盘上的接触不良是正确的。  

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ramsey

    感谢您的建议
    我将尝试将 IC 重新安装到以前的 NG 板上。

    此致