This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6304-Q1:意外发生了削波检测

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1486740/tpa6304-q1-clip-detection-is-occurring-unintentionally

器件型号:TPA6304-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:  

我们目前 在设计中使用的是 TPA6304QDDVRQ1。

我们的问题:音频放大器的输入信号没有削波减少,但音频放大器输出有削波减少(附加的波形相同)。

此事件期间会触发削波 DET 信号。  

为什么音频放大器削波输入信号。

此致

Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay:

    音频放大器具有增益、您将提供一个大输入信号、该信号会对放大器进行电压削波。  从示波器屏幕截图中可以看到、电源(PVDD)电压约为14Vdc、增益设置为28dB。   

    您有两种方法可以防止这种情况发生:

    1. 调谐器模块的输出电平。
    2. 降低寄存器0x03中放大器的增益。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gregg Scott:  

    对于此测试用例、我们现在有一个不同的观察结果。  

    我来解释一下。  

    在使用音频分析仪设置硬件 DSP 和音频放大器之后、我们使用4欧姆负载和最大音量测量功率 。 具有秒(2到3秒)的放大器的输出功率从20W 下降到9W。  

    注意:我们对 IC 使用了散热器、主板使用风扇来减少产生的热量。  

    当我们测量 IC 的温度(热电偶的位置接近 IC ),它的测量值为45C,所以我们假设没有发生过热折返  

    此外、还会在最高体积下测量 THD 为7%、在 IC 中、THD 设置为10%。  


    那么、放大器的输出功率下降的原因是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jay、

    确保电源不会进入电流限制和电压折返状态。  

    为了确保它不是热增益折返、可以在寄存器0x33的位5中将其禁用。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gregg Scott:

    电源电流限制为20A、IVI 的实际电流消耗接近8A。 通过 SENSE (4W)将电压设置为14.4V。

    热折返寄存器已禁用(0x33)。

    任何其他降低输出功率的触发点、请要求您填充相同的值。

    此致

    Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay

    那么放大器输出功率下降的原因何在。

     除了 TGFB 控制之外、不应有其他原因。 测试温度将取决于 IC 的位置和您的散热器结构。 最简单的方法是使用寄存器禁用该功能、然后再次进行检查。 谢谢。