工具与软件:
大家好、团队成员:
我们目前 在设计中使用的是 TPA6304QDDVRQ1。
我们的问题:音频放大器的输入信号没有削波减少,但音频放大器输出有削波减少(附加的波形相同)。
此事件期间会触发削波 DET 信号。
为什么音频放大器削波输入信号。
此致
Jay 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、团队成员:
我们目前 在设计中使用的是 TPA6304QDDVRQ1。
我们的问题:音频放大器的输入信号没有削波减少,但音频放大器输出有削波减少(附加的波形相同)。
此事件期间会触发削波 DET 信号。
为什么音频放大器削波输入信号。
此致
Jay 
尊敬的 Gregg Scott:
对于此测试用例、我们现在有一个不同的观察结果。
我来解释一下。
在使用音频分析仪设置硬件 DSP 和音频放大器之后、我们使用4欧姆负载和最大音量测量功率 。 具有秒(2到3秒)的放大器的输出功率从20W 下降到9W。
注意:我们对 IC 使用了散热器、主板使用风扇来减少产生的热量。
当我们测量 IC 的温度(热电偶的位置接近 IC ),它的测量值为45C,所以我们假设没有发生过热折返
此外、还会在最高体积下测量 THD 为7%、在 IC 中、THD 设置为10%。 
那么、放大器的输出功率下降的原因是什么。
您好、Jay
那么放大器输出功率下降的原因何在。
除了 TGFB 控制之外、不应有其他原因。 测试温度将取决于 IC 的位置和您的散热器结构。 最简单的方法是使用寄存器禁用该功能、然后再次进行检查。 谢谢。