This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3120-Q1:pcm3120-Q1和 pcm3140-Q1之间的不同上电和断电要求

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM3140-Q1, PCM3120-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1491253/pcm3120-q1-the-different-requirements-on-power-up-and-power-down-between-pcm3120-q1-and-pcm3140-q1

器件型号:PCM3120-Q1
Thread 中讨论的其他器件:PCM3140-Q1

工具与软件:

大家好、BU 团队  

客户查看了 pcm3120-Q1和 pcm3140-Q1的数据表、发现上电和断电序列不同。  

您能帮助分享您对以下问题的评论吗?

1.为什么两个器件的上电和断电顺序不同、因为除了 ADC 输入通道外、它们共享相同的性能?

2.是否可以共用相同的上电和断电顺序? 如果需要、相同的上电和断电序列是什么? 如果在一个电路板中使用两个器件、则相同的上电和断电序列可以简化 MCU 的控制方法。  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    尽管两个器件之间的动态范围性能相似、但它们没有共用相同的硅芯片、设计和修整、因此斜升/斜降差异是有意为之。 在这种情况下、请遵循持续时间较长的顺序(PCM3120-Q1)、以实现正常上电和系统关断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Daveon

    感谢您的评论。