请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PCM3120-Q1 Thread 中讨论的其他器件:PCM3140-Q1、
工具与软件:
大家好、BU 团队
客户查看了 pcm3120-Q1和 pcm3140-Q1的数据表、发现上电和断电序列不同。
您能帮助分享您对以下问题的评论吗?
1.为什么两个器件的上电和断电顺序不同、因为除了 ADC 输入通道外、它们共享相同的性能?
2.是否可以共用相同的上电和断电顺序? 如果需要、相同的上电和断电序列是什么? 如果在一个电路板中使用两个器件、则相同的上电和断电序列可以简化 MCU 的控制方法。
谢谢