This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5411-Q1:TAS5411-Q1 PVDD 压降

Guru**** 2587815 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5431-Q1, TAS5411-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1488081/tas5411-q1-tas5411-q1-pvdd-voltage-drop

器件型号:TAS5411-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS5431-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

关于问题 https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1370807/tas5411-q1-tas5411-q1-pvdd-voltage-drop/5240511#5240511、 我还有一些问题:

1."您的电源表示其负载限制为1A。  这将限制流向负载的电流。  如果您可以将最大1A 推至负载、4欧姆负载将得到4W。"  -->  如何计算该值?

2. 如果要达到最大输出功率7.5W (额定功率2W)、是什么  PVDD 电源要求  (包括去耦电容器规格)?

3. 在 PVDD 输入端添加330μF 电容(如下图所示)后、即使 Speakerguard 设置为14V 且增益设置为36dB、音乐播放过程中 PVDD 也没有压降。 含义的详细信息  先前原理图中的压降(没有330μF)不是由 PVDD 电源电流限制为最大1A 引起的?

4.  应该如何配置增益 以及可以执行哪些测试来验证增益设置是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joey、您好!

    请使用我们的新款器件 TAS5431-Q1。  它是 TAS5411-Q1的直接替代产品。

    1. I*I*R=P、 1*1*4=4W
    2. 您的电源、它可在驱动4欧姆负载时提供2A 峰值电流。  为4欧姆负载提供7.5W 功率需要1.37Arms、1.94Ap。   
    3. 330uF 保持了电压、应在您的系统中使用、以获得良好的音频性能。  为了实现可靠性和热管理、应该针对最坏情况下的电流设计电源。  在之前的线程中、功率可能已受到电容器的限制。   
    4. 增益必须由输入信号和所需的输出电平确定。  我无法为您提供帮助、因为我不知道源代码级别或您的要求。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、ö m

    1. i*i*R=P, 1*1*4=4W。  --> 这里提到的 P 和你在下面的公式中提到的计算方法中提到的 Pout 有什么区别?

    4. 增益必须由输入信号和所需的输出电平决定。  --> ‘输入信号"是指输入信号的 Vmax 还是 Vrms? 所需的输出电平是否参考了输出功率要求(例如要求额定功率为2W (最大功率为7.5W))? 有相应的计算方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joey、

    1. P 是输出功率 Pout。
    2. VIN 的单位为 Vrms。  输出电压可由(Vout)^2 / R = Pout 确定。  有 Pout 和 R、因此求解 Vout。  增益可通过 Vout/Vin 计算。  TAS5431-Q1具有固定增益、因此应选择合适的增益。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、ö m

    1. 但如果使用公式 Pout =((( Rload/(2 ×Rloss+Rload)PVDD)^2)/2Rload ,其中 PVDD=12V 和 Rload=4欧姆,计算结果是否为 Pout=4W?另外还有一个问题:我们 TAS5411的输入功率是12W(12V*1A ),但输出功率只有4W。 这是否意味着 TAS5411的功率损耗达到8W?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joey、

    功率放大器是可以向负载提供电流的电压放大器。  当电流受到限制时、放大器无法再向负载提供电压。  这使得在电压域中进行功率计算变得困难。   通常、在电源中、当设置电流限值时、电压将变为低电平。  因此、12V 电压不再准确。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Scott、您好!

    好的、非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好!

    我还有一个问题。 PVDD 上电时、PVDD 上存在约1.8V 的中间电压。 这可能会导致任何问题吗? 关于此事、我已经打开了一个新案例(e2e.ti.com/.../5733080、但对于如何设计静音/待机/故障引脚的原理图以及如何配置时序、我仍然感到非常困惑?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Joey

     格雷格可能不会在办公室这些天。 您可以通过电子邮件联系他: gscott@ti.com

     也可以联系 derek-gong@ti.com、他为您所在的地区提供支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shadow、

    好的、非常感谢~