主题中讨论的其他器件:TAS5431-Q1、
工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
关于问题 https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1370807/tas5411-q1-tas5411-q1-pvdd-voltage-drop/5240511#5240511、 我还有一些问题:
1."您的电源表示其负载限制为1A。 这将限制流向负载的电流。 如果您可以将最大1A 推至负载、4欧姆负载将得到4W。" --> 如何计算该值?
2. 如果要达到最大输出功率7.5W (额定功率2W)、是什么 PVDD 电源要求 (包括去耦电容器规格)?
3. 在 PVDD 输入端添加330μF 电容(如下图所示)后、即使 Speakerguard 设置为14V 且增益设置为36dB、音乐播放过程中 PVDD 也没有压降。 含义的详细信息 先前原理图中的压降(没有330μF)不是由 PVDD 电源电流限制为最大1A 引起的?
4. 应该如何配置增益 以及可以执行哪些测试来验证增益设置是否正确?