This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6260-Q1:请推荐适用于 TDM 的电平转换芯片:1.2V→3.3V、50 MHz 速率、双向

Guru**** 2362060 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LXC2T45-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1475479/pcm6260-q1-please-recommend-the-level-conversion-chip-applicable-to-tdm-1-2-v-3-3-v-rate-50-mhz-bidirectional

器件型号:PCM6260-Q1
主题中讨论的其他器件:SN74LXC2T45-Q1

工具与软件:

所用 SOC 的 IO 电平为1.2V
PCM6260的 IO 电平 为3.3V
最大比特率=384(kHz)*32(位)*4=49.152M

请帮助推荐或评估 n ü:

①Please 建议适用于 TDM 的电平转换芯片:1.2V→3.3V、速率50 MHz、双向。

②We 查找 SN74LXC2T45-Q1、请帮助我们评估它是否可用于上述场景。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruben:

    PCM6260支持1.8V 或3.3V 单电源 I/O 运行。

    可提供给器件 BCLK 或 MCLK 的最大源时钟为24.576MHz。 PCM6260 d/s 的第8.3.2节概述了用户可以提供的支持的 FSYNC/BCLK 比率。 因此、该器件不适合客户应用

    我将此主题重新分配给支持 SN7器件的团队

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ruben、您好!

    SN74LXC2T45-Q1可支持1.1V 至5.5V 的电源电压、并可在50MHz 下运行。 在说到双向时、您是指自动感应器件吗? LXC8T 具有 DIR 引脚、可让您灵活地更改信号方向(A -> B 或 B -> A)、但无法自动检测。  

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daveon:

    非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、á lez

    是、双向意味着自动感应。是否有双向电平转换芯片可支持1.1V 至5.5V 的电源电压并在50MHz 下运行?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rubin、您好!

    据我了解、TDM 是一种固定方向信号。 由于缺乏驱动强度、我们不建议在固定信号上使用自动感应器件。 自动感应器件更适合 I2C 等接口

    我仍然建议使用 LXC2T45-Q1

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、á lez

    仅当 DIR 的电压等于或大于 VCCA 电压的一半时、才能应用 A→B 吗?
    是否有适用于 SN74LXC2T45-Q1的参考设计?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rubin、您好!

    例如、如果 VCCA = 3V、并且您希望获得 →B、则 DIR 将在电气规格中跟随 VT+。 在这种情况下、DIR 电压需要等于或高于1.92V

    我并不了解任何  SN74LXC2T45-Q1参考设计、但如果您需要布局指南、我们有一个专门介绍该内容的部分(第11节)

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josh:

    我使用 SN74LXC8T245QDCURQ1执行 I2S_BCLK 电平转换(硬件拓扑如下图所示)。 电压从1.2V 转换为3.3V、四种速率从6M、12M、24M 和36M 进行转换(验证结果如 PDF 中所示)。
    随着采样率的增加、过冲和下冲会变得更加严重。

    您能否 查看是否有有关过冲和下冲的优化建议?

    谢谢


    e2e.ti.com/.../Test-Waveform.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rubin、您好!

    其中有两件事

    1) 1)布线阻抗与器件输出阻抗不匹配。 如果阻抗不匹配、您会看到在较高频率下信号完整性较差

    2)示波器探头。 对于高频、我们需要确保使用有源探头。 注嘴和料筒也可以正常工作。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josh:

    如果 VCCA=1.2V、VCCB=5V、并且我需要→B.在这种情况下、DIR 的电压应该高于(?) 五

    如果 VCCA=5V、VCCB=1.2V、并且我需要→B.在这种情况下、DIR 的电压应该高于(?) 五

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rubin、您好!

    DIR 和 OE 引脚始终以 VCCA 为基准。 根据以下信息:

    1) 1.2V 或更高

    2) 5V

    此致、

    Josh