主题中讨论的其他器件:SN74LXC2T45-Q1
工具与软件:
所用 SOC 的 IO 电平为1.2V
PCM6260的 IO 电平 为3.3V
最大比特率=384(kHz)*32(位)*4=49.152M
请帮助推荐或评估 n ü:
①Please 建议适用于 TDM 的电平转换芯片:1.2V→3.3V、速率50 MHz、双向。
②We 查找 SN74LXC2T45-Q1、请帮助我们评估它是否可用于上述场景。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
所用 SOC 的 IO 电平为1.2V
PCM6260的 IO 电平 为3.3V
最大比特率=384(kHz)*32(位)*4=49.152M
请帮助推荐或评估 n ü:
①Please 建议适用于 TDM 的电平转换芯片:1.2V→3.3V、速率50 MHz、双向。
②We 查找 SN74LXC2T45-Q1、请帮助我们评估它是否可用于上述场景。
谢谢
尊敬的 Josh:
我使用 SN74LXC8T245QDCURQ1执行 I2S_BCLK 电平转换(硬件拓扑如下图所示)。 电压从1.2V 转换为3.3V、四种速率从6M、12M、24M 和36M 进行转换(验证结果如 PDF 中所示)。
随着采样率的增加、过冲和下冲会变得更加严重。
您能否 查看是否有有关过冲和下冲的优化建议?
谢谢