This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:LDO:未生成 AVDD 电压

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1491623/tas5805m-ldo-avdd-voltage-not-getting-generated

器件型号:TAS5805M
Thread 中讨论的其他器件: TAS5805

工具与软件:

大家好、团队成员:

PFA 原理图参考。

PVDD 电源为19V。 (也在范围内观察)

但是、AVDD 上不会产生电压?  

出现此问题的可能原因是什么?

此致、

Deep_Bang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    AVDD 由内部 LDO 生成。

    如果 AVDD 没有电压、则可能是芯片已损坏。

    您试过其他芯片吗?

    此外、您可以检查电容 c398、C400以查看电容是否损坏、以便 AVDD 引脚短接至 GND。

    Tks

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    感谢您的答复。

    现在生成 AVDD。

    IC 处于 DEEP SLEEP 模式。

    在正确写入 I2C 后、生成 AVDD 电压。

    因此、我们得到 AVDD 电压。  
    所有输入信号都将进入(通过示波器观察)、但 OUT 引脚上没有音频信号、 SDOUT 上也没有信号。
    下面是用于激活 TAS 进入播放模式的代码片段  

    WRITE_WRITE_00 Audio_Amp_Register (0x00、0x00);//w 58 00 00 #go to page 0

    WRITE_WRITE_7f Audio_Amp_Register (0x7f、0x00);//w 58 7f 00 #将 Book 更改为0x00

    WRITE_0x00 (0x00、0x00);//#Go to Audio_Amp_Register 0x00

    WRITE_BD (0x02、0x10);//w 58 02 00 #使用 Audio_Amp_Register 调制将开关频率设置为768kHz

    WRITE_WRITE_53 Audio_Amp_Register (0x53、0x60);//w 58 53 60 #将 D 类环路带宽设置为175kHz

    WRITE_WRITE_00 Audio_Amp_Register (0x00、0x00);

    Write_WRITE_03 (Audio_Amp_Register)(0x03、0x03);

    我是否遗漏了 音频模块工作所需的任何配置设置。
    然后、任何其他用于识别天气问题的检查方法(例如读取任何特定的寄存器)都是关于 H/W 或 S/W
    此致、
    Deep_Bang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您是否能够检查 I2S 输入是否有数据?

    此外、您还可以检查寄存器:0x68、70-73以查看是否发生任何故障。

    Tks

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    I2S 输入数据即将开始。  

    所有数据都来自 IC 输入端。

    请通过 I2C 写入{WRITE_I2C Audio_Amp_Register (0x03、0x03);}激活播放模式后查找寄存器状态

    0x68 display==>0x02 // Hi-Z 状态

    0x69==>0x00  //未自动静音

    0x70 => 0x02  //左声道过流故障

    0x71==>0x04  //时钟故障

    0x72=>0x00    

    0x73==>0x04  //过热警告、135C

    0x03 => 0x03  // 03读取显示03  

    让我在这里再添加一个经过测试的场景。

    此处我们有两块板、一个是带有 TAS5805M IC 的生产板、另一个是带有 TAS5805M IC 的评估板。

    在评估板中、TAS5805 IC 正常工作、音频也没有任何切换困难。

    但是、我们在使用生产板 TAS5805 IC 时遇到了问题。

    为了检查输入音频信号是否符合要求,我们采用了生产板音频输入信号,并将这些信号作为输入

    评估板 TAS IC。 然后音频来了,它的工作。

    但相同的音频输入线路无法用于该产品板 TAS IC。   

    欢迎提供任何关于确定此问题的根本原因的指导。

    此致、

    Deep_Bang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    根据您的故障报告、可以报告许多故障。

    通常情况下、它不应与此类似、除非初始化失败、因此数字内核工作异常。

    怀疑几点:

    1.pls 检查上电序列、如果波形向我们显示、效果会更好。

    2.rm 加载以检查设备是否存在相同问题。

    PROD 电路板和评估板是否具有相同的原理图? 同一个元件的情况?

    它们有什么区别?

    Tks

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    1) PFA 上电序列波形。

    2)我们移除了扬声器以进行检查,但输出点没有输出。

    没有加载时、在0x71处读取的值也是相同的。 即  0x71=>0x04  //时钟故障

    3)比较:

    原理图不变。   随后是同一原理图。

    很少电容器器件型号发生变化、但具有相同的值。

    您能否展示一下该原理图:

    3号引脚 ADR 与4.7K 相连、电阻器的另一端接至 P3p3V。

    *在 TI 论坛中、我在下面找到了提到为工作片段的代码片段。 但这对我来说是行不通的。

    WRITE_WRITE_00 Audio_Amp_Register (0x00、0x00);//w 58 00 00 #go to page 0

    WRITE_WRITE_7f Audio_Amp_Register (0x7f、0x00);//w 58 7f 00 #将 Book 更改为0x00

    WRITE_WRITE_00 Audio_Amp_Register (0x30、0x00);

    WRITE_WRITE_X0A Audio_Amp_Register (0x54、0x0A);

    Write_WRITE_02 Audio_Amp_Register (0x60、0x02);

    WRITE_WRITE_X09 Audio_Amp_Register (0x62、0x09);

    WRITE_WRITE_X75 Audio_Amp_Register (0x4c、0x75);

    WRITE_WRITE_X80 Audio_Amp_Register (0x78、0x80);

    WRITE_WRITE_DPRK Audio_Amp_Register (0x74、0xFF);

    Write_WRITE_03 (Audio_Amp_Register)(0x03、0x03);

    WRITE_WRITE_00 Audio_Amp_Register (0x00、0x00);

    WRITE_WRITE_7F Audio_Amp_Register、0x00);

    WRITE_WRITE_X80 Audio_Amp_Register (0x78、0x80);

    WRITE_WRITE_DPRK Audio_Amp_Register (0x74、0xFF);

    Write_WRITE_03 (Audio_Amp_Register)(0x03、0x03);

    因此、要激活 TAS、这是要使用的标准说明。

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、关于上电序列、  

    您是否也可以共享 I2S-BCLK 和 i2c-sda?

    0x71会报告时钟故障、如何报告0x68。 此外、您是否检查过 I2S 时钟?

    它是否正常工作?

    Tks

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    使用 I2S-BCLK 和 i2c-sda 的 PFA 图像

    如前所述、0x68显示0x02、即 Hi-Z 状态

    I2S 时钟的频率显示为3.072 MHz。

    然后、是否有办法通过使 IC 输出音频信号的任何软件指令执行屏蔽这些错误?

    我可以与技术团队进行任何聊天联系、获取持续调试建议、以更快的速度解决问题吗?

    谢谢、此致、

    Deep_Bang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您的上电序列不符合 DS 中的建议。

    I2S 在发送 i2c cmd 之前必须稳定。

    请在 DS 中查看该内容。

    Tks

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    音频工作正常。  

    问题在于输出侧电容器、电感器电路。

    感谢您的支持。

    此致、

    Deep_Bang