Thread 中讨论的其他器件: TAS5805
工具与软件:
大家好、团队成员:
PFA 原理图参考。

PVDD 电源为19V。 (也在范围内观察)
但是、AVDD 上不会产生电压?
出现此问题的可能原因是什么?
此致、
Deep_Bang
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Jesse:
感谢您的答复。
现在生成 AVDD。
IC 处于 DEEP SLEEP 模式。
在正确写入 I2C 后、生成 AVDD 电压。
WRITE_WRITE_00 Audio_Amp_Register (0x00、0x00);//w 58 00 00 #go to page 0
WRITE_WRITE_7f Audio_Amp_Register (0x7f、0x00);//w 58 7f 00 #将 Book 更改为0x00
WRITE_0x00 (0x00、0x00);//#Go to Audio_Amp_Register 0x00
WRITE_BD (0x02、0x10);//w 58 02 00 #使用 Audio_Amp_Register 调制将开关频率设置为768kHz
WRITE_WRITE_53 Audio_Amp_Register (0x53、0x60);//w 58 53 60 #将 D 类环路带宽设置为175kHz
WRITE_WRITE_00 Audio_Amp_Register (0x00、0x00);
Write_WRITE_03 (Audio_Amp_Register)(0x03、0x03);
尊敬的 Jesse:
I2S 输入数据即将开始。
所有数据都来自 IC 输入端。
请通过 I2C 写入{WRITE_I2C Audio_Amp_Register (0x03、0x03);}激活播放模式后查找寄存器状态
0x68 display==>0x02 // Hi-Z 状态
0x69==>0x00 //未自动静音
0x70 => 0x02 //左声道过流故障
0x71==>0x04 //时钟故障
0x72=>0x00
0x73==>0x04 //过热警告、135C
0x03 => 0x03 // 03读取显示03
让我在这里再添加一个经过测试的场景。
此处我们有两块板、一个是带有 TAS5805M IC 的生产板、另一个是带有 TAS5805M IC 的评估板。
在评估板中、TAS5805 IC 正常工作、音频也没有任何切换困难。
但是、我们在使用生产板 TAS5805 IC 时遇到了问题。
为了检查输入音频信号是否符合要求,我们采用了生产板音频输入信号,并将这些信号作为输入
评估板 TAS IC。 然后音频来了,它的工作。
但相同的音频输入线路无法用于该产品板 TAS IC。
欢迎提供任何关于确定此问题的根本原因的指导。
此致、
Deep_Bang
尊敬的 Jesse:
1) PFA 上电序列波形。

2)我们移除了扬声器以进行检查,但输出点没有输出。
没有加载时、在0x71处读取的值也是相同的。 即 0x71=>0x04 //时钟故障
3)比较:
原理图不变。 随后是同一原理图。
很少电容器器件型号发生变化、但具有相同的值。
您能否展示一下该原理图:

3号引脚 ADR 与4.7K 相连、电阻器的另一端接至 P3p3V。
*在 TI 论坛中、我在下面找到了提到为工作片段的代码片段。 但这对我来说是行不通的。
WRITE_WRITE_00 Audio_Amp_Register (0x00、0x00);//w 58 00 00 #go to page 0
WRITE_WRITE_7f Audio_Amp_Register (0x7f、0x00);//w 58 7f 00 #将 Book 更改为0x00
WRITE_WRITE_00 Audio_Amp_Register (0x30、0x00);
WRITE_WRITE_X0A Audio_Amp_Register (0x54、0x0A);
Write_WRITE_02 Audio_Amp_Register (0x60、0x02);
WRITE_WRITE_X09 Audio_Amp_Register (0x62、0x09);
WRITE_WRITE_X75 Audio_Amp_Register (0x4c、0x75);
WRITE_WRITE_X80 Audio_Amp_Register (0x78、0x80);
WRITE_WRITE_DPRK Audio_Amp_Register (0x74、0xFF);
Write_WRITE_03 (Audio_Amp_Register)(0x03、0x03);
WRITE_WRITE_00 Audio_Amp_Register (0x00、0x00);
WRITE_WRITE_7F Audio_Amp_Register、0x00);
WRITE_WRITE_X80 Audio_Amp_Register (0x78、0x80);
WRITE_WRITE_DPRK Audio_Amp_Register (0x74、0xFF);
Write_WRITE_03 (Audio_Amp_Register)(0x03、0x03);
因此、要激活 TAS、这是要使用的标准说明。