请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPA6132A2 工具/软件:
您好:
我们的客户遇到了一个问题:TPA6132A2是否能够处理音频 D 类 PWM 输出信号输入。
此客户想做的是、不带 LC 滤波器电路的 D 类输出用作 TAS6132A1 IN+/IN-、然后驱动耳机。
您认为 TPA6132A2可以做到这一点吗?
我认为不能这样做、因为除了无模拟信号外、PWM 输出也超出共模电压范围。
您是否有任何方法可以做到这一点、例如在 D 类输出上放置 RC 滤波。
如果不可能、您是否会知道我们产品中的任何其他合适器件。
此致。