This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6132A2:D 类到耳机的转换

Guru**** 2353700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6132A2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1496967/tpa6132a2-class-d-to-headpphone-transition

器件型号:TPA6132A2

工具/软件:

您好:

我们的客户遇到了一个问题:TPA6132A2是否能够处理音频 D 类 PWM 输出信号输入。

此客户想做的是、不带 LC 滤波器电路的 D 类输出用作 TAS6132A1 IN+/IN-、然后驱动耳机。

您认为 TPA6132A2可以做到这一点吗?

我认为不能这样做、因为除了无模拟信号外、PWM 输出也超出共模电压范围。

您是否有任何方法可以做到这一点、例如在 D 类输出上放置 RC 滤波。

如果不可能、您是否会知道我们产品中的任何其他合适器件。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您是否希望向 TPA6132A2输入 D 类输出 PWM 信号、然后驱动耳机?

    我担心这艘船不能实现这一点。

    根据滤波情况、下面列出了我们的 PWM 输入放大器。 但它们都是高功率输出放大器。

    tkx。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse:

    非常感谢您的反馈。

    是的。 它认为这是不现实的。 我提出音频放大器的 PWM 输入类型、并询问他如何配置系统。

    如果我有任何其他问题、我将设置另一个主题。

    此致、