This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1637:OPA1637 PSpice 模型似乎具有更高的失调电压、

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1637

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1491292/opa1637-opa1637-pspice-model-seems-to-have-higher-offset-voltage

器件型号:OPA1637

工具/软件:

我希望有人能启发我对 OPA1637操作明显存在缺陷的理解。  使用从 TI 网站下载到 LTspice 中的 OPA1637 PSpice 模型、我们有一个简单的电路、似乎可以达到稳定的直流状态、其中 OPA1637的+/-输入之间存在8mV 失调电压、这可以通过 V (IN+)和 V (IN-)电压上的光标来证明。  8mV 远远超过数据表中运算放大器的20uV 输入失调电压。  开环增益应为120dB、共模抑制比为140db。  因此、根据我明显存在缺陷的理解、我原本希望运算放大器输出固定在电源轨附近、试图"校正" 8mV 输入失调电压。  相反、它们舒适地休眠在+/-7.5V 左右(使用图示的+/-12V 电源)。  另外、LTspice 显示流经1M Ω 电阻器的电流为1.7423749uA、并且几乎没有电流(飞安的几分之一)通过电容器、所以大概该电流从+IN/-IN 运算放大器端子流出...但数据表中列出的输入偏置电流仅为2-4纳安、所以为什么从这些端子流出这么大的电流?   "我是什么人?  TIA:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    校正...我从另一个"带电"反馈简化了这个电路,并插入了两个电流源,使其匹配。  在此配置中、运算放大器输出显然不会与电源轨挂钩、但我希望运算放大器发出"额外"电流来校正输入失调电压、因此我们会看到电流通过电容器。  BTW -原始电路旨在作为差分偏移伺服工作...并且大多数情况下是这样、但在它"稳定"后仍有一个惊人的偏移量。  再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、J Scott、  

    首先、OPA1637有7个输入端子、 当您将.lib 导入 LTSpice 时、您错过了 Vocm 节点。 这需要进行修改。  

    Unknown 说:
    但数据表中列出的输入偏置电流仅为2-4纳安、那么为什么这些端子会流出这么多电流呢?  [/报价]

    您的应用是什么? OPA1637是一款音频 FDA 放大器、 您的输入看起来像超低 BW 积分器。 因此、我需要先了解您要做什么、然后才能对输出行为进行评论。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为存在 VOCM 引线、但位于底部、而不是位于输入引线之间。  我配置它的方式是否有另一个问题?

    是的、应用是差分音频放大器中的直流伺服、主要用于消除特定 MEMS 麦克风的差分引线之间60mV 以上的失调电压。  OPA1637具有相对较低的噪声和静态电流、因而很有吸引力。

    独立于在此应用中应用直流伺服的"智慧"、我仍然想纠正我对 Spice 模型运行方式的理解。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、J Scott、  

    我不知道为什么您在169.3MHz 区域配置了积分器。 这是我稍作修改的仿真结果。 我看不到您在 LTSpice 中观察到的问题。 Vocm 配置为0VDC 或 GND。 由于许可协议,我无法支持 LTSpice 仿真。  

    e2e.ti.com/.../OPA1673-Output-Current-03242025.TSC

    是的、应用是差分音频放大器中的直流伺服、主要用于消除特定 MEMS 麦克风的差分引线之间看到的60mV 以上的偏移。  [/报价]

    请 先确保 LTSpice 仿真正常运行。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我转换了原理图、以便与您的更加接近。  在-1.95mV 的恒定 VIN 下(似乎能够最好地补偿运算放大器失调电压)、我发现通过100K 电阻的电流为1.74uA、几乎没有电流通过反馈电容器、这意味着(我...)运算放大器输入偏置电流为1.74uA。  在 VIN 设置为零的情况下、您显示通过100K 电阻器的电流是什么?  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、电路可以进一步简化。  我省去了电容器并使用了简单的电阻反馈。  当数据表显示2nA 时、我仍显示1.75uA 的偏置电流。  要么我有实质性的误解、要么 LTspice 和/或 OPA1637模型存在问题。  再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、J Scott、  

    这就是 Tina 仿真模型说的。   

    我的笔记本电脑中没有 LTSpice、因此我无法为您验证它。

    此致、

    Raymond  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、J Scott、  

    我将关闭此查询、因为我没有收到您的消息。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond