工具/软件:
我希望有人能启发我对 OPA1637操作明显存在缺陷的理解。 使用从 TI 网站下载到 LTspice 中的 OPA1637 PSpice 模型、我们有一个简单的电路、似乎可以达到稳定的直流状态、其中 OPA1637的+/-输入之间存在8mV 失调电压、这可以通过 V (IN+)和 V (IN-)电压上的光标来证明。 8mV 远远超过数据表中运算放大器的20uV 输入失调电压。 开环增益应为120dB、共模抑制比为140db。 因此、根据我明显存在缺陷的理解、我原本希望运算放大器输出固定在电源轨附近、试图"校正" 8mV 输入失调电压。 相反、它们舒适地休眠在+/-7.5V 左右(使用图示的+/-12V 电源)。 另外、LTspice 显示流经1M Ω 电阻器的电流为1.7423749uA、并且几乎没有电流(飞安的几分之一)通过电容器、所以大概该电流从+IN/-IN 运算放大器端子流出...但数据表中列出的输入偏置电流仅为2-4纳安、所以为什么从这些端子流出这么大的电流?
"我是什么人? TIA:)