This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM48560:音频放大器的 Cin 值和用途

Guru**** 2350610 points
Other Parts Discussed in Thread: LM48560, TAD5242
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1503144/lm48560-cin-values-and-purpose-for-audio-amplifiers

部件号:LM48560
主题: TAD5242中讨论的其他器件

工具/软件:

您好的团队、

我不熟悉音频放大器、目前正在评估 LM48560。 在阅读数据表时、我注意到每个 INx+和 INx-引脚上都有一个0.47uF 电容器(X 表示1和2)。

我想了解为什么你们决定在 INx 引脚上串联一个0.47uF 电容器。 CIN 的一般用途是什么? LM48560的建议 Cin 值是否为0.47uF?

非常感谢您的耐心!

 

此致

ENA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电容器充当高通滤波器、如果我将其连接到具有低通滤波器的音频 DAC 输出、这是否意味着我正在设置信号可以进入的频率范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Ena、  

    输入电容器会阻止直流电流流过输出端、因为这会导致可闻失真。 输入端的电容器只允许高频信号通过输入端。

    此致、

    Ore.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您建议对音频放大器输入端的电容器使用什么值? 该输入来自 TAD5242立体声音频 DAC 的输出、该输出具有低通滤波器以及20MHz 引脚的输出。

    此致

    ENA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Ena、  

    直流阻断电容器的容值可达几微法拉(uF)。 我可以建议使用0.1uF 至5uF。 您需要一个足够小的电容值、以便仅阻断直流电。  

    TAD5242上的 LPF 支持20MHz 或20kHz? 20kHz 是您希望用于音频应用的音频频带。  

    此致、

    Ore.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是否可以解释输入电容器的该值的原因? TAD5242上的 LPF 允许20kHz。

    此致

    ENA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Ena、  

    从技术上讲、直流阻断电容器会为您希望在系统中听到的音频信号创建 HPF。 在本主题中、我将10Hz 作为我20kHz 音频频带中的最低选择频率。

    我首先要指出 DS 报告的差分输入电阻(Rin)、通常为50K Ω。 将该值减半并将其视为 Rin。

    然后、应用 Freq (-3dB 压降)= 1/(2piC*Rin)公式、得到 HPF 滤波器截止频率。 在这里、C = 0.64uF。 这在上述选择范围内。 低于10Hz 的直流频率被阻止。

    此致、

    Ore.