主题: TAD5242中讨论的其他器件
工具/软件:
您好的团队、
我不熟悉音频放大器、目前正在评估 LM48560。 在阅读数据表时、我注意到每个 INx+和 INx-引脚上都有一个0.47uF 电容器(X 表示1和2)。
我想了解为什么你们决定在 INx 引脚上串联一个0.47uF 电容器。 CIN 的一般用途是什么? LM48560的建议 Cin 值是否为0.47uF?
非常感谢您的耐心!

此致
ENA
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好的团队、
我不熟悉音频放大器、目前正在评估 LM48560。 在阅读数据表时、我注意到每个 INx+和 INx-引脚上都有一个0.47uF 电容器(X 表示1和2)。
我想了解为什么你们决定在 INx 引脚上串联一个0.47uF 电容器。 CIN 的一般用途是什么? LM48560的建议 Cin 值是否为0.47uF?
非常感谢您的耐心!

此致
ENA
嘿、Ena、
从技术上讲、直流阻断电容器会为您希望在系统中听到的音频信号创建 HPF。 在本主题中、我将10Hz 作为我20kHz 音频频带中的最低选择频率。
我首先要指出 DS 报告的差分输入电阻(Rin)、通常为50K Ω。 将该值减半并将其视为 Rin。

然后、应用 Freq (-3dB 压降)= 1/(2piC*Rin)公式、得到 HPF 滤波器截止频率。 在这里、C = 0.64uF。 这在上述选择范围内。 低于10Hz 的直流频率被阻止。
此致、
Ore.