This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAA3040:有关 TAA3040示例配置代码的问题

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TAA3040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1505723/taa3040-questions-about-taa3040-example-configuration-code

器件型号:TAA3040

工具/软件:

尊敬的团队:

客户希望使用 TAA3040实现单通道音频输入、并输出 I2S 格式数据、如下图所示、您能否帮助提供此用例的示例配置代码?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否确认音频输入是交流耦合还是直流耦合? 由于我在原理图中看到一个没有交流耦合电容器的 REF1P/REF1N 网络名称、因此我想仔细检查此名称并相应地提供配置。

    此外、您能否分享所需 I2S 数据的字长? 例如16位或32位?

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lakshmi:

    输入是交流耦合的、图中未显示。 I2S 数据为24位。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我将在一天结束时提供一个配置示例。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请参阅示例配置(这源自数据表中给出的4通道配置):

    #
    # Power up IOVDD and AVDD power supplies keeping SHDNZ pin voltage LOW 
    # Wait for IOVDD and AVDD power supplies to settle to steady state operating voltage range.
    # Release SHDNZ to HIGH.
    # Wait for 1ms.
    #
    # Wake-up device by I2C write into P0_R2 using internal AREG
    w 98 02 81
    # 
    #Configure the device for 24-bit I2S operation  by I2C write into P0_R7
    w 98 07 60 
    #
    # Enable Input Ch-1 by I2C write into P0_R115
    w 98 73 80
    #
    # Enable ASI Output for Ch-1 slots by I2C write into P0_R116
    w 98 74 80
    #
    # Power-up ADC, MICBIAS and PLL by I2C write into P0_R117
    w 98 75 E0
    

    也可以使用适用于 TAA3040的 PPC3 GUI 推导出所需的配置、我建议客户可以从产品文件夹申请访问 GUI:

    TAA3040数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan