This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6138A2:TPA6138A2的反相输入和同相输入

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1513416/tpa6138a2-the-inverting-input-and-non-inverting-input-of-tpa6138a2

器件型号:TPA6138A2

工具/软件:

尊敬的 BU 专家:

我注意到、反相输入如下表所示。  

 数据表中没有同相输入。 我是否可以知道该器件是否支持同相输入? 如果是、我是否知道以下 电路正确? 谢谢。

此致、

查理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charlie、

    您可以将其中任何一个输入用于单端模式。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivan:

    我  是否可以知道以下电路适用于 同相输入?

    此致、

    查理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Charlie、

    您可以使用 EVM 和/或仿真工具来测试特定配置。
    为了在 MFB 滤波器拓扑和同相单端输入中使用该器件、我认为您应保留相同的电路、然后将 C3连接到 GND、并将信号源连接到同相输入。 或者、您可以在 MFB 滤波器拓扑中使用相同的电路作为差分输入、然后将反相输入电容器连接到 GND、并将信号源连接到同相输入。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师