请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPA6138A2 工具/软件:
尊敬的 BU 专家:
我注意到、反相输入如下表所示。

但 数据表中没有同相输入。 我是否可以知道该器件是否支持同相输入? 如果是、我是否知道以下 电路正确? 谢谢。

此致、
查理
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的 BU 专家:
我注意到、反相输入如下表所示。

但 数据表中没有同相输入。 我是否可以知道该器件是否支持同相输入? 如果是、我是否知道以下 电路正确? 谢谢。

此致、
查理
Charlie、
您可以使用 EVM 和/或仿真工具来测试特定配置。
为了在 MFB 滤波器拓扑和同相单端输入中使用该器件、我认为您应保留相同的电路、然后将 C3连接到 GND、并将信号源连接到同相输入。 或者、您可以在 MFB 滤波器拓扑中使用相同的电路作为差分输入、然后将反相输入电容器连接到 GND、并将信号源连接到同相输入。
此致、
-伊凡·萨拉扎尔
应用工程师