This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC6140:读取寄存器不正确

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC6140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1517614/tlv320adc6140-reading-the-register-is-incorrect

器件型号:TLV320ADC6140

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户发现了 TLV320ADC6140的两个问题、请帮助分析。 谢谢。

  • 当从第一页寄存器切换到第二页寄存器并读取第二页寄存器的值时、读取的值与默认值不匹配。 研发需要等待几百毫秒、才能正确读取第二页寄存器的值。 正常吗?
  • 发现研发当读取08寄存器地址时、会返回09寄存器的值。

此致、

Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    纠正第二个问题:

    读取四个寄存器08-11的值、然后寄存器08的值显示在位置09、寄存器09位于位置10、寄存器10位于位置11。

    此致、

    Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryker、

    是否可以针对所有寄存器位置共享特定页面的示例转储?

    我还将查看上述第一个观察结果(页面偏移似乎需要数毫秒)、并在下周跟进。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lakshmi:

    是否有此问题的更新?

    我询问了他们的软件、如下所示、请帮助检查它是否有帮助。

    e2e.ti.com/.../6746.TLV320ADCX140.ce2e.ti.com/.../6746.TLV320ADCX140.h

    研发正在测试双二阶滤波器、并出现这两个问题。 对于第二个问题、它也仅发生在第二页寄存器中、它与采样率有关吗? R&D 将采样率设置为187.5kHz、双二阶滤波器是否可以在187.5kHz 的采样率下工作?

    此致、

    Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ryker:

    只是为了得到一些进一步的澄清:

    客户在尝试配置双二阶滤波器(第2页寄存器)时看到了该问题?

    在写入/读取 Page0寄存器时、是否未观察到这种情况?

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lakshmi:

    是的、 客户在尝试配置双二阶滤波器(第2页寄存器) 时看到了该问题、并且在写入/读取页0寄存器时未观察到该问题。

    此致、

    Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryker、

    如 TLV320ADCx140/PCMx140-Q1采样速率和支持的可编程处理块(修订版 B) 应用报告中所述、对于192kHz 的采样速率、不支持双二阶滤波器。

    我们能否根据应用手册说明、检查客户在尝试使用双二阶滤波器以较低的采样率时是否仍然遇到此类问题?

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan