工具/软件:
尊敬的专家:
我的客户发现了 TLV320ADC6140的两个问题、请帮助分析。 谢谢。
- 当从第一页寄存器切换到第二页寄存器并读取第二页寄存器的值时、读取的值与默认值不匹配。 研发需要等待几百毫秒、才能正确读取第二页寄存器的值。 正常吗?
- 发现研发当读取08寄存器地址时、会返回09寄存器的值。
此致、
Ryker
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的专家:
我的客户发现了 TLV320ADC6140的两个问题、请帮助分析。 谢谢。
此致、
Ryker
尊敬的 Lakshmi:
是否有此问题的更新?
我询问了他们的软件、如下所示、请帮助检查它是否有帮助。
e2e.ti.com/.../6746.TLV320ADCX140.ce2e.ti.com/.../6746.TLV320ADCX140.h
研发正在测试双二阶滤波器、并出现这两个问题。 对于第二个问题、它也仅发生在第二页寄存器中、它与采样率有关吗? R&D 将采样率设置为187.5kHz、双二阶滤波器是否可以在187.5kHz 的采样率下工作?

此致、
Ryker
您好、Ryker、
如 TLV320ADCx140/PCMx140-Q1采样速率和支持的可编程处理块(修订版 B) 应用报告中所述、对于192kHz 的采样速率、不支持双二阶滤波器。

我们能否根据应用手册说明、检查客户在尝试使用双二阶滤波器以较低的采样率时是否仍然遇到此类问题?
谢谢。此致、
Lakshmi Narasimhan