This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:运行&#39 时要使用的模式;factorytest'

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1552426/tas2563-mode-to-use-when-running-factorytest

器件型号:TAS2563


工具/软件:

您好:


我正在使用 TAS2563、目前正在尝试设计生产测试序列。 阅读完终端系统集成指南 (slaa954) 后、我们想到使用 ROM 模式运行校准(析因测试程序)。 由于测量参数显示错误的值、这会导致出现故障:

TAS2563 校准值:
Deva Re =–0.00 欧姆
Deva F0 = 1893.05
Deva Q =–0.00
Deva Rms_pow = 0x00000000
DEVA t_LIMIT = 0x2EE00000
SPK A 校准失败:Re 太低(限制:2.00)。
SPK A 校准失败:F0 太高(限制:4500.00)。

Factorytest 然而,工作正常与调谐模式。 我的问题是:
1.智能放大器在 ROM 模式下运行时,预计析因测试不起作用吗?
2.运行 factorytest 时,建议使用哪种模式? 是调谐模式吗? 我们是否需要创建一个特殊的快照、使除特性描述之外的所有调谐(EQ、DRC 等)都处于关闭状态?
3.何时使用 ROM 模式有益?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    我将浏览您的问题描述、并在明天结束之前回复您。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    校准应在调优模式下运行。 PPC3 导出的配置文件将校准配置显示为 TuningMode。

    1. 是的、这是预期结果。
    2. 您正在校正校准过程的调优模式配置、不应具有任何特殊的 EQ、DRC 等 您可以使用从 PPC3 导出的.cfg 或.h ->终端系统集成作为参考。
    3. 如果不需要扬声器保护和其他处理功能、可以使用 ROM。 它还可用于调试目的、因为它代表了最简单的器件配置方法。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ivan Salazar 

    我是 Steve 的同事、正在处理同一个问题。

    在我们的 DUT 上测试析因测试程序时、我们发现输出存在一些差异。 程序似乎有一些持久值输出、即使在运行几次后也是如此

    作为测试、我们在扬声器断开连接的情况下运行程序。 我们期望输出为零、但它返回的是相同的测量值、这似乎是从 ftcfg 文件中获得的。 重新启动设备时也是如此。

    如果您能向我们解释正确执行此程序的过程、那将会很棒。 对以下方面的解释将是很好的:

    • factorytest 程序可以在测试时运行多次、还是在引导闪存后运行一次?
    • 来自以下输出:
      • TAS2563 校准值:
           Deva Re = 3.63 欧姆
           DEVA F0 = 320.98
           Deva Q = 1.10
           Deva Rms_pow      = 0x01584F33
           DEVA t_LIMIT      = 0x2EE00000
      • 这些值是否是直接来自扬声器驱动器的测量值?
    • 上述值是我们不断获得的重复值、即使未连接扬声器、器件中也没有保存任何.bin 和.txt 文件。 它是否以某种方式从 ftcgf 文件中获得?

    除了上述内容之外、您能否向我们说明应该如何运行此程序、以及对输出的期望。  

    当您回复 Steve 时、我们使器件处于调优模式并采用默认配置运行。 我的假设是、测量值每次都会发生变化。 也许我们在这里遗漏了一些东西、如果是的话、知道这对我们来说是至关重要的。

    等待答复、

    此致、

    Vasishta Kanthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vasishta:

    我正在与我们的驱动程序专家商量这个问题。 我们会尽快回复您。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Guy、

    我想知道内核版本以及在哪里可以获得 tas2563 驱动程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shenghao、
    我们使用的是内核 5.15、我们使用此驱动程序 git.ti.com/.../tas2563-android-driver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该代码已在您年份停产。

    还有一点、哪里可以获得校准工具?

    嗨、大家好

    PLS 使用此驱动程序 tas2781-i2c.c«codecs«soc«sound - kernel/git/Torvalds/linux.git - linux 内核源树