Other Parts Discussed in Thread: TAS5713
主题中讨论的其他器件: TAS5713
工具/软件:
您好:
我们目前正在设计使用 TAS5713PHP(2 通道数字输入 D 类)的音频放大器板。
应用环境:
-
功率:6Ω 扬声器~2×10 W
-
电源:PVDD = 24V
-
输入:Raspberry Pi 4 I²S (BCLK = GPIO18、LRCLK = GPIO19、DIN = GPIO21)
-
无 MCLK 线路可用→我们依靠 TAS5713 内部 PLL 进行时钟
-
控制:总线上 0x1A 处的 I²C μ A
i2c-1 -
ALSA 驱动程序:snd_soc_tas5713 (Linux 6.x、RPi4)
问题:
-
原理图检查:您是否在我们的设计中看到任何问题(电源,复位,I²S Ω 接线、I²C Ω 上拉电阻、BTL 输出、 等)?
-
无 MCLK 模式:数据表说“可在没有 MCLK 的情况下运行“带 PLL — 您能否确认该模式在官方上受支持并在 48kHz FS 下保持稳定?
-
布局建议:
-
PVDD 去耦(大容量+陶瓷放置)
-
散热过孔和接地回路
-
用于 EMI 的输出级布线(是否需要铁氧体/缓冲器?)
-
-
使用 PLL/无 MCLK 模式时、是否需要任何已知勘误表或寄存器设置?
随附:
-
原理图(仅限 TAS5713 部分、I²C Ω+ I²S Ω)
- PCB(顶层和底层器件)
非常感谢您的反馈。
此致、
链接: