This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC23B-Q1:信号电平计算

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC23B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1597341/tlv320aic23b-q1-calculation-of-signal-levels

器件型号: TLV320AIC23B-Q1
主题: TLV320AIC23B 中讨论的其他器件

您好:

我一直使用 TLV320AIC23B 作为我的应用之一。 执行信号水平测量时、我无法将理论计算与测量值相匹配。 在这方面、我正在寻求支持。 测量详情如下:

  1. 在编解码器 MICIN 行的输入端测量的信号电平:350mV 峰峰值。 这不是来自任何麦克风的音频信号、而是噪声或开端信号。
  2. 编解码器第一个增益级别:5 (50k/(10k+0))。
  3. 编解码器第二增益:20dB   
  4. 侧音电平设置为–18dB。  
  5. 耳机放大器增益设置为 6dB(编解码器可支持的最大值)。

在本例中、当我测量耳机输出线路的开路电压时、将得到一个 400 mV 峰峰值的信号。

如果我认为 DAC 没有可用的输入数据、并且按数据表中显示的块测量、我的信号应为:输入电压+ 13.97dB + 20dB - 18dB + 6dB。 这比我们所认为的侧音高得多。

有人能否建议计算数字的正确步骤?  

此外、如果在进行测量时需要考虑任何具体事项、也请建议这样做。

请让我知道是否需要我本人提供有关这方面的进一步资料

 

P.S: 编解码器数据表: www.ti.com/.../tlv320aic23b.pdf (第 8 页有模块原理图,编解码器中还指定了其他数字)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    首先、请注意、此器件被认为是停产的。 该器件不再投入量产、不推荐用于新设计。

    我也不会使用噪声或开端信号来测量输出。 正确的增益级测量需要提供具有已知电平的正弦音调。 否则、您无法判断信号是否成功发送到输出。 您可能误启用了静音。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jeff McPherson ,

    感谢您的及时回复。  

    [引述 userid=“514752" url="“ url="~“~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1597341/tlv320aic23b-q1-calculation-of-signal-levels/6154788

    首先、请注意、此器件被认为是停产的。 该器件不再投入量产、不推荐用于新设计。

    [/报价]

    同意。 我的一个旧设计中使用了这个问题、我在尝试调试问题时提出了这个问题。

    我也不会使用噪声或开放式信号来测量输出。 正确的增益级测量需要提供具有已知电平的正弦音调。 否则、您无法判断信号是否成功发送到输出。 您可能误启用了静音。

    在这方面、请按如下所示的块原理图形式找到我的测量设置:

    说明:

    1. 生成的信号生成频率为 1kHz 且振幅为+500mV 至–500mV (1Vp-p) 的正弦信号。 我在编解码器的 MICIN 引脚输入端提供的此信号。
    2. 编解码器设置为:
      1. 编解码器第一个增益级别:5 (50k/(10k+0))。
      2. 编解码器第二增益:20dB   
      3. 侧音电平设置为–18dB。  
      4. 耳机放大器增益设置为 6dB(编解码器可支持的最大值)。
    3. 现在、如果我在该编解码器的耳机引脚 (LHOUT / RHOUT) 处进行探测、我的输出信号应该是什么?  
    4. 在这种情况下、请注意、我的 DAC 没有可用的输入、静音被禁用。  

    现在、我们能否讨论如何在编解码器和 RHOUT/LHOUT 引脚上的各个点计算信号电平?

    此致、

    H C Trivedi。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    首先、请注意 ADC 的满量程输入为 1Vrms。 我们可以计算出 1Vpp =~0.35Vrms、因此麦克风输入上的默认增益 5x 将导致输入削波、使 ADC 过载 (5 倍增益后~1.76Vrms)。 您可以添加一个 与 MICIN 串联的 40k Ω 电阻器、以在输入端提供 0dB 的模拟增益。  同样、在第二个增益级+20dB 的情况下、电压将增加~10 倍、因此同样、这将导致 17.6Vrms — 使用此器件时无法实现。 在此之后、我们无法估算器件中的电压电平、因为根据该器件的工作电压、这些增益电平是无法实现的。 但是、我们可以在功能方框图中看到、下一级将是侧音电平、因此如果输入信号电压低得多、我们应该会在第一个增益电平和侧音输出之间看到+2dB 增加。 耳机放大器增益将在侧音之后、增加 6dB、我们将看到耳机放大器的第一增益级和输出之间增加 8dB。  

    请注意、–18dB 侧音可能不正确 — 我在寄存器映射中看到它标记为–18dB、但在侧音说明中、最低增益水平为–15dB。 我猜拼写错误位于寄存器映射中、因为除了可能的–18dB 外、所有这些都是 3dB 间隔。 因此、我们可以假设选择降低–15dB 而不是–18dB。 如果是这种情况、根据您描述的设置、我们将看到 HP 放大器的第一增益级和输出之间增加了+11dB。 这个值接近 2 倍。

    此致、
    Mir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的解释 Mir Jeffres .

    根据您的响应、我将输入信号缩小到 10mVP-P 、即 3.5mVrms。 在这种情况下、考虑到第一级的增益为 ms 5 倍、第二级的增益为 10 倍、ADC 的输入信号约为 50 x 3.5mVrms = 175mVrms。 考虑到这些数字、您能帮助我进一步计算数字吗?  

    此外、假设 x5 为~14dB、x10 为 20dB、侧音衰减为 15dB、耳机放大器增益为 6dB、我的输入信号的增益应该约为 (+14+20-18+6) 22dB。 同样、这是考虑到 DAC 的任何 信号都不会在混频器输入端混合、我的 MICIN 信号是编解码器中唯一可用的信号)。

    这导致我的侧音电平高达输入信号的 12.58 倍。 这样的声音不会大吗? 我的意思是、这不会太大而无法被视为侧音信号?

    我根据上述理解进行了计算。 下面提供了相同的快照。  

    我的疑问是:

    1. 我的计算(在此响应中)是否正确? 如果没有、请帮助我纠正这些计算中的错误/误解。
    2. 如果我的侧音太大、是否不应在耳机中听到响亮和清晰的声音?
    3. 如何修改信号的白噪声类型的计算? 假设我的麦克风输入端没有语音信号、但线束出现电噪声信号峰值。

    谢谢。此致、

    H C Trivedi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、H C

    1) 是的,你的计算是有意义的。 此外、较低的输入信号可防止增益级中出现削波、因此增益应匹配。

    2) 我不确定你是否想要响亮的侧音或不用于调试目的,但可以说是的,它是太大,不能被视为侧音。 它应该只有足够大的声音让用户知道麦克风正在工作、即用户不会感到与麦克风隔绝、因为他们戴着耳机。 这可能是与耳机电平相差–20dB 左右。

    在这个级别、耳机中应该会发出很大的声音。 72dBSPL 是非常清晰的收听音量

    3) 只要起始 RMS 电平相同(假设给定带宽,例如 20Hz 至 20kHz)、就不必更改白噪声的计算结果

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jeff McPherson的确认。 为了继续上述计算,我在载荷条件下进行了一些测量。 请按如下方式查找捕获的时域信号:

    MICIN 信号:

    耳机信号:

    根据前一答复进行的理论计算:

     我的询问如下:

    1. 计算结果与测量水平不匹配。  
    2. 根据计算、耳机的信号电平约为 68 dBSPL、但  耳机几乎听不到任何声音。 这意味着,实际上,侧调是按预期工作,但理论上我的结果不匹配。 此外、耳机电压电平不是输入电平约 12.58 倍的任何值。   

    谢谢。此致、

    Trivedi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Trivedi:

    测量情况下的输入电平与理论情况不接近、因此无法轻松比较两者。

    输入电平为 0.0125Vrms。 22dB 的增益= 12.5V/V

    0.125 * 12.5 = 0.15625Vrms、非常接近测量值 0.1573。 在我看来、增益计算结果符合预期。  

    为什么听不到、测量的信号使用哪种负载? 由于电压输出正确、因此耳机的电力输送或 SPL 电平的计算方式一定会出现问题。 您能否详细说明一下如何确定 1m 距离处的 SPL 水平?

    谢谢、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jeff McPherson ,

    我认为有一些误解:

    1. 我的测量输出(如图所示)是:13.8mVp-p、即 4.87mVrms
    2. 我的计算输出是 0.1573mVrms =>计算与测量之间存在不匹配。
    3. 根据我的计算、SPL 为 68dB、然而、输出侧音调听不到声音。

    您能澄清一下吗?

    谢谢、

    Trivedi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Trivedi:

    感谢您的澄清。 能否用正弦波重复测试? 我认为区分输入信号和输入噪声会有所帮助。

    此致、
    Jeff McPherson