Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC23B
器件型号: TLV320AIC23B-Q1
主题: TLV320AIC23B 中讨论的其他器件
您好:
我一直使用 TLV320AIC23B 作为我的应用之一。 执行信号水平测量时、我无法将理论计算与测量值相匹配。 在这方面、我正在寻求支持。 测量详情如下:
- 在编解码器 MICIN 行的输入端测量的信号电平:350mV 峰峰值。 这不是来自任何麦克风的音频信号、而是噪声或开端信号。
- 编解码器第一个增益级别:5 (50k/(10k+0))。
- 编解码器第二增益:20dB
- 侧音电平设置为–18dB。
- 耳机放大器增益设置为 6dB(编解码器可支持的最大值)。
在本例中、当我测量耳机输出线路的开路电压时、将得到一个 400 mV 峰峰值的信号。
如果我认为 DAC 没有可用的输入数据、并且按数据表中显示的块测量、我的信号应为:输入电压+ 13.97dB + 20dB - 18dB + 6dB。 这比我们所认为的侧音高得多。
有人能否建议计算数字的正确步骤?
此外、如果在进行测量时需要考虑任何具体事项、也请建议这样做。
请让我知道是否需要我本人提供有关这方面的进一步资料
P.S: 编解码器数据表: www.ti.com/.../tlv320aic23b.pdf (第 8 页有模块原理图,编解码器中还指定了其他数字)





我的询问如下: