This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:如何处理 PPC3 软件 MCR 初始化始终失败?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1601783/tas5825m-how-to-deal-with-ppc3-software-mcr-initialization-always-failing

器件型号: TAS5825M

大家好、我使用 PurePath Console v3.2.1 和 TAS5825M 模块 3.1.16 进行立体声开发。 我想使用 TAS5825M 的混合模式、TAS5825M 的混合模式需要 MCR 支持。

但我收到了有关 MCR 初始化的错误消息(见下文)。
1.png
为了解决这个问题、我采取了以下措施。

1.卸载 PPC3 和 MCR、然后重新启动计算机;
2.关闭防火墙和防病毒保护;
3.重新安装 PPC3 软件和 MCR 作为管理员;
4.将 MCR 添加到“查看高级系统变量“中的 PATH 变量中;
2.png

5.重启电脑;
6.关闭防火墙和防病毒保护,使用管理员权限打开 PPC3 软件,下载并安装 TAS5825M EVM ;

但问题仍未解决。

我无法打开以前保存的微调;我每次都必须开始新的工作。 是否有人知道如何解决此问题? 如果此问题未解决、我将无法继续我的项目工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我以前见过一个客户遇到过这种情况。 该解决方案卸载了一个旧的 MCR、即“MATLAB 编译器运行时 7.16(32 位)“。

    似乎是您正在安装的 MCR。  您可以尝试使用 PPC3 应用而不重新安装此 MCR 吗?

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    卸载 MCR 而不重新安装它后、问题仍然存在;

    我目前想在 TAS5825M 上启用混合模式。 我的步骤是:

    1.直接点击“开始“

    2.选择调谐和音频处理

    3.选择任何一个

    4.单击更改音频模式

    5.选择混合模式

    6.配置完成后保存

    7、出现问题:我无法打开之前保存的设置,每次进行更改时都必须重做。

    出现的问题是:选定的 PPC3 文件是使用依赖于 MCR 的 Process-Flow 创建的、无法打开。 请在解决 MCR 相关性后继续。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的详细过程。 让我将其提交给我们的软件团队进行调试。

    此致、
    Sydney Northcutt  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的答复。 请务必让我知道是否有办法解决此问题。

    期待您的答复、

    JHN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    来自我们的软件团队:  

    请尝试清除临时文件夹。 按 START+r、键入%temp%、然后单击确定。 删除临时文件夹中的所有文件并尝试打开 ppc3。

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我已经遵循了您的软件团队提供的建议并执行了相应的操作、使用 WIN R 删除临时文件、然后重新打开 PPC3 软件、但问题仍然无法解决。 我的环境为 WIN 11、我正在使用的 PPC3 软件版本如下图所示:

    自动下载的 MCR 版本为 V716。

    您是否有更好的建议或解决方案?

    我期待着你的答复。

    JHN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我懂了。 我已经与软件团队分享了此信息、应该在一天内获得更新。 同时、您还可以共享您的 PPC3 文件吗?

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们的软件团队要求我们拨打电话来实时调试此问题。 “那有什么用? 如果是、我将通过电子邮件联系。

    此致、
    Sydney Northcutt  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../1104.PPC3.zip

    这是我的 PPC3 文件、我无法在 Windows 11 计算机上打开它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您共享 PPC3 文件。 我将通过电子邮件与我们的软件团队联系。  

    此致、
    Sydney Northcutt  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的答复。 请务必让我知道是否有办法解决此问题。

    期待您的答复、

    JHN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我通过电子邮件联系、安排下周初进行实时调试。 你收到了电子邮件吗?

    此致、
    Sydney Northcutt