Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M
器件型号: TAS5825M
大家好、我使用 PurePath Console v3.2.1 和 TAS5825M 模块 3.1.16 进行立体声开发。 我想使用 TAS5825M 的混合模式、TAS5825M 的混合模式需要 MCR 支持。
但我收到了有关 MCR 初始化的错误消息(见下文)。 
为了解决这个问题、我采取了以下措施。
1.卸载 PPC3 和 MCR、然后重新启动计算机;
2.关闭防火墙和防病毒保护;
3.重新安装 PPC3 软件和 MCR 作为管理员;
4.将 MCR 添加到“查看高级系统变量“中的 PATH 变量中; 
5.重启电脑;
6.关闭防火墙和防病毒保护,使用管理员权限打开 PPC3 软件,下载并安装 TAS5825M EVM ;
但问题仍未解决。
我无法打开以前保存的微调;我每次都必须开始新的工作。 是否有人知道如何解决此问题? 如果此问题未解决、我将无法继续我的项目工作。