This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6684-Q1:关于动态范围增强 (DRBoost)

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS6684-Q1, TAS6584-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1595192/tas6684-q1-about-dynamic-range-boost-drboost

器件型号: TAS6684-Q1
主题: TAS6584-Q1 中讨论的其他器件

大家好、

请告诉我们有关 DRboost 的更多信息。

此功能在何时以及在什么情况下最有效?

image.png

image.png

此致、

Kenji Gemma

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Kenji

    不建议使用、可能会产生一些砰砰声、主要发生在低频音频以及敏感扬声器上。

    该功能是检测音频信号何时足够小、将使用较小的模拟增益、从而使噪声更小。 模拟增益变化期间会产生砰砰声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shadow-san、

    感谢您的答复。 感谢您的帮助。

    我理解您的回答。

    请告诉我还有一件事。

    随附的图比较了 TAS6684-Q1_EVM 和 TAS6584-Q1 EVM 的频率特性。

    如您所见、特征不同。

    在低频和高频范围内尤其如此。

    请告诉我造成这种差异的原因。

    此外、如果我想使这些特征相同、我应该怎么做?

    从根本上说、两个 EVM 的寄存器设置是相同的。

    条件如下:

    1W/4 Ω、DC14.4V、采样频率:48kHz
    PWM 频率:480kHz
    调制方案:1SPW 模式
    展频:OFF
    直流降压旁路:直流阻断已启用

    此致、
    Kenji Gemma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kenji-San

    这是内部直流阻断滤波器造成的此类问题、默认截止频率不同。

    尝试使用下面的 TAS6684 脚本。

    W c0 00 00
    W c0 7f 8c
    W c0 00 04 #DC 块
    48kHz
    w c0 b0 07 8c e6 5e f0 e6 33 44 07 8c e6 5e 0f fe dc D5 F8 01 23 17
    w c0 C4 08 79 5a 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    W c0 00 00
    W c0 7f 00
    w c0 00 00 #输入 page0、book0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shadow-san、

    感谢您的留言。  非常感谢您的支持。


    我们立即测试了您提供的新脚本。

    特性如附件所示。

    低频响应得到了显著改善。

    但是、它与 TAS6584-Q1 EVM 的特性不同。

    我们的目标是匹配 TAS6584-Q1 的特性。

    我们计划将其应用到目前正在开发的产品中。

    我们将把器件从 TAS6584-Q1 更改为 TAS6684-Q1。

    我们期待着您的持续支持。

    感谢您的合作。
    Kenji Gemma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenji:

    能否再次确认对 6684 设置应用了以下设置?  

    1W/4 Ω、DC14.4V、Sampling Frequeny:48kHz
    PWM 频率:480kHz
    调制方案:1SPW 模式
    展频:OFF
    直流降压旁路:已启用直流阻断

    您测得的频率响应与数据表大不相同、我想了解其中的原因。 如果设置相同、我希望 6684 的频率响应如下所示:

    或者您知道自己是否可以用不同于数据表的方式行事?

    Elise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elise-San:

    感谢您发送编修。

    我们相信:
    低频部分取决于直流阻断旁路设置。
    高频部分取决于 LPF 常数设置。
    EVM 常数设置为 10uH + 1uF。

    如果没有问题、您能否分享图 5-26 中测量的寄存器设置信息?

    顺祝商祺!
    Kenji Gemma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenji:

    在今天晚些时候再给大家讲之前、我也要尝试重现我这边的频率响应

    Elise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenji:

    我得到了与您相当相似的东西。 可以正确地看到、EVM 使用的 LC 滤波器与数据表不同、

    TAS6684 和 TAS6584 具有这种频率响应差异、仅仅是因为它们是具有不同内部器件(即使是最小器件)的不同器件。 不过、~0.3dB 差值并不大。 如果出于任何原因仍然存在疑虑、请告知我们。

    Elise   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elise-San:

    感谢您检查频率响应。

    请告诉我:
    以下哪个 TAS6584 或 TAS6684 是图中显示的频率响应?
    请与我们共享当时使用的寄存器设置。

    此致、
    Kenji Gemma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenji:

    屏幕截图是 TAS6684。 我测试了所有 4 个通道、因此有 4 条不同的彩色线。

    我使用了与您相同的设置:

    1W/4 Ω、DC14.4V、Sampling Frequeny:48kHz
    PWM 频率:480kHz
    调制方案:1SPW 模式

    我还使用了 TAS6684 EVM、因此使用了相同的 LC 滤波器。

    对于寄存器设置、我基本上只是运行 数据表中的 9.2.1.3 启动脚本、其他所有内容都应该是器件默认值。 启动脚本会启用 SS、但我再次将其选中为已启用/已禁用、并且频率响应没有变化。

    如果您想讨论更详细的寄存器设置、让我们通过电子邮件来讨论。

    Elise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elise-San:

    感谢您的答复。 我们能够理解其中的内容。

    请告诉我们还有一件事。

    TAS6584-Q1 EVM 的频率特性如何?  我们知道 9.2.1.3 中的启动脚本不包括 DC 块 3Hz 描述。

    W C6 00 00 #DC 块 3Hz
    w C6 7f 8c
    W C6 00 04
    48kHz
    w C6 b0 07 8c E6 5e f0 E6 33 44 07 8c E6 5e 0f 直流 D5 F8 01 23 17
    w C6 C4 08 79 5A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    以及...

    此致、
    Kenji Gemma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenji:

    6584 的数据表图 6-17 似乎非常接近您针对 6584 测得的频率响应。 或者您是否希望 6584 也能像 6684 一样提供更平坦的响应? 如果是、请遵循以下 6584 的 I2C 脚本:

    如果我误解了您的问题、请告诉我。

    Elise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elise-San:

    感谢您的答复。

    6584 的脚本是否与以下内容正确?  如果您能为我们确认此信息、我们将不胜感激。

    w C6 00 00 #page 0
    w C6 7f 00 #Book 0
    w C6 00 00 #page 0
    w C6 7f 8c
    W C6 00 25
    48kHz
    w C6 b4 7f B5 F9 B6 00 B7 00
    96kHz
    w C6 B8 7f b9 f9 ba 00 bb 00
    w C6 00 00
    W C6 7f 00
    w C6 00 00

    如果脚本没有问题、我们将立即尝试。

    此致、
    Kenji Gemma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Kenji  

    请按如下所示使用。 突发写入只需要提供第一个地址、然后按顺序跟随所有数据。

    w C6 00 00 #page 0
    w C6 7f 00 #Book 0
    w C6 00 00 #page 0
    w C6 7f 8c
    W C6 00 25
    48kHz
    w C6 b4 7f F9 00 00
    96kHz
    w C6 B8 7f F9 00 00
    w C6 00 00
    W C6 7f 00
    w C6 00 00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Shadow-san、

    感谢您的跟进。

    好的、我们理解。
    我们会立即尝试。

    此致、
    Kenji Gemma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Shadow-san、

    我们确认、低频范围呈现几乎平坦的频率响应。

    请告诉我们:此脚本的截止频率是否与 6684 相同 3Hz?

    我们无法辨别这种状态与 0x39 DSP_CTRL1 的直流阻断旁路状态之间的任何特性差异。

    此致、
    Kenji Gemma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请告诉我们:此脚本的截止频率是否与 6684 的截止频率相同?

    是的、正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Shadow-san、

    感谢您的答复。

    我们附上了测量结果。

    尽管我们使用相同的截止频率设置、但正如您所看到的、特性有所不同。

    您是否可以分享您的测量结果?

    我们的目标是实现两侧相同的频率特性。

    我们感谢您的合作。

    此致、
    Kenji Gemma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们的目标是实现双方相同的频率特性。

    只有 20Hz 至 20kHz 是音频器件的有效频带。 它们在 20Hz 时已经完全相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Shadow-san、

    感谢您的答复。

    尽管截止频率设置相同、但我们预计特性不会有所不同。

    我们认为、从 TAS6584-Q1 简单地替换为 TAS6684-Q1 会很困难。

    即便如此、也不容易实现音频和音质。

    此致、
    Kenji Gemma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    如果您仍认为需要进行一些更改、请发送电子邮件至 kevin-lu@ti.com、 他将会进行调查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Shadow-san、

    好的、我们理解。

    因此、我们执行了 TAS6584-Q1 的脚本、但无法实现所需的效果。
    就好像脚本根本不存在一样。

    非常感谢。
    Kenji Gemma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kenji、

    关于 LPF 的 DSP 固件可能略有不同。 如果客户确实关心倾听并想要完全相同的配置、 您是否会通过电子邮件联系 Kevin。 他可以为您提供更多关于计算和测试数据的信息。

    Dylan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan-san:

    感谢您的答复。
    好的、我们理解。 我们还遇到了 Kevin-san。

    如果 HPF 特性差异是由 DSP 固件引起的、我们认为这是不可避免的。
    电流特性如图所示。
    (__LW_AT__TAS6584-Q1 的新脚本是否真正有效?)

    此致、
    Kenji Gemma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gemma-san:

    我建议直接通过电子邮件联系 Kevin Lu、以解决此问题。

    Elise