This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3105:高于 19.5kHz 的输出信号衰减问题

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1632175/tlv320aic3105-output-signal-attenuation-issue-above-19-5-khz

器件型号: TLV320AIC3105

尊敬的先生:

我的客户目前正在对其音频产品进行测试 TLV320AIC3105、其中包括 T 侧(本地器件)和 R 侧(远程器件)。 在此配置中、来自 T 侧(红色路径,SPK ADC)的 SPK 信号传输到 R 侧(红色路径,SPK DAC)、而来自 R 侧(紫色路径,MIC ADC)的 MIC 信号传输回 T 侧(紫色路径,MIC DAC)。 I²S 域和数字域之间的信号转换由 TLV320AIC3105 使用 μ C 接口通过 ADC/DAC 执行。
通道配置如下图所示。

TLV320AIC3105_channel configuration_T side.jpg

TLV320AIC3105_channel configuration_R side.jpg

在 Audio Precision (AP) 测试期间、我们观察到、当输入信号超过 19.5kHz 时、输出信号电平会快速下降、如下图所示。

TLV320AIC3105_19.5k_SPK.jpg

TLV320AIC3105_19.5k_MIC.jpg


我们当前的 I²S 时钟设置如下:

MCLK = 12MHz
BCLK = 6MHz
WCLK = 46.875kHz

客户还在 WCLK 设置为 44.1kHz 的条件下进行了测试、并相应地调整了相关寄存器设置;不过、观察到了相同的行为。

R-Side(远程器件)设置文件:Audio_Setting_Remote_ TLV320AIC3105_TLV320AIC3105___LW_AT__00401.xls

T-Side(本地器件)设置文件:Audio_Setting_Local_ TLV320AIC3105_TLV320AIC3105___LW_AT__0401.xls


客户期望仅当输入频率高于 20kHz 时、输出信号电平才应开始滚降。
您能否告知为实现此行为需要进行哪些参数调整或配置更改(例如,采样率,数字滤波器设置,时钟方案等)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:

    您是否在测量侧启用了任何滤波器? 您能否记下 WCLK 为 48kHz 时的结果?

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garret

    我们在 TLV320AIC3105 的输出端放置了一个耦合电容器和一个磁珠。

    ...

    对于用不同的值替换它们、您有什么建议吗?

    如果 WCLK 更改为 48kHz、这个问题是否可以得到改善?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在输出端添加滤波器可能是产生 19.5kHz 截止频率的原因 — 我建议务必测量器件输出引脚的电平。

    增大 WCLK 会增加带宽、但 如果原因是输出滤波器、则在这种情况下可能没有帮助。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    移除 TLV320AIC3105 后端的元件后、当输入信号频率超过 19.5kHz 时、编解码器输出电平仍会快速下降 。

    我可以询问是否增加 WCLK 是改善这个问题的唯一方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或者、是否可以通过调整寄存器来略微增加截止频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AP 设置中是否启用了任何过滤器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AP 输入端子用 100kΩ 的输入阻抗进行设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这个观察结果似乎是由于 DAC 内插低通滤波器旨在衰减带外噪声:

    此滤波器取决于采样频率、否则无法配置。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将 Register2 设置为 00、FS = WCLK = 46.875kHz。 当 Fs = 46.875kHz 时、通带是否也根据表中的公式计算?
    如果通带是根据表的公式计算的、则介于 0kHz 和 21.09kHz 之间。 这是否意味着频率高于 21.09kHz 的输入信号将被衰减?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    信号将在截止频率处衰减–3dB、因此在 21.09kHz 之前会有一些衰减。