This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:输出电压失真,不是正弦波

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2505-Q1, TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1075636/tas2505-q1-output-voltage-distortion-not-sine-wave

部件号:TAS2505-Q1
“Thread:TestTAS2505”中讨论的其它部件

大家好,TI 团队,  

 我们使用 I2S 输入,SPKP/M 输出;SKPVDD=5V;

 现在使用1kHz,0dB 正弦波作为音频源,负载额定功率为1W (2.83rms),8R 扬声器;

 配置如下时,RMS 值接近2.83V,但波形看起来有点异常。

 Page1/gister 48:18dB
 Page1/寄存器48:-3.0db

 问题:

1.为什么 SPK_P 波形有后槽?

2.如何使输出正弦波的 RMS 接近2.83V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,杨

    对于2.83V 有效值的输出,您需要将 D 类设置为12dB,任何先前的增益均设置为0dB,输入信号应约为-2.5dBFS。 我可以使用 EVM 验证这一点。

    在此测试期间,您能否检查 SPKVDD 导轨? 您使用什么作为 SPKVDD 源? 您可以使用台式电源进行任何更改,以确认这是否是电源限制?

    此致,
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡,你好,  

     请帮助验证 EVM,结果如何?

     SPKVDD=5V,直接降压输出,可向音频功能单元提供超过1A 的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,杨

    我在 EVM 上测试了上述结果。没有失真:

    [引用 userid="491956" url=~ë/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1075636/tas2505-Q1输出电压失真-非正弦波/3981975#3981975]]2.83VdBrms 的输出,您需要将 D 类设置为12dB,任何以前的输入信号增益应为-2.5dB,且电流为-2.5dB。 我可以使用 EVM 来验证这一点。

    此致,
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    较低增益水平是否存在类似失真? 在这种情况下,它可能与错误的时钟配置有关,它应该与您提供给设备的时钟频率相匹配。

    此致,
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,-6dB 也有失真; 测得的波形 BCLK=3.07M,WCLK=48kHz;

    我们不使用 MCLK,它通过10k 下拉电阻器连接到 GND。

    请帮助确认时钟配置是否匹配,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡,你好,  

     你是对的。 SPKVDD 导轨有正弦波波动。

     在电路上,680uH 电感器滤波器与 SPKVDD 串联连接。

     电感器左侧的电压非常干净,电感器右侧覆盖正弦波。

     一旦电感器短路到0r,电压就稳定了。

     问题:

    1.我不明白为什么电感器的左右波形是扩散的。

    2.如果电感器被取下,有些人担心 P_SMPS_5V 的噪音会影响 SPKVDD,如何重新连接?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,杨

    电感器的饱和电流可能过低。 您可以尝试使用额定值更高的电感器。

    此致,
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡,你好,  

     我更换了1A 电感器,但波形看起来也不好。

     我测试了电流波形,电感器不应饱和。

    还有其他可能性吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡,你好,

    为了让事情变得更容易,让我在这个线程中更新。

    我们的客户使用具有1A 饱和电流的电感器,但它仍然出现故障。 电感器电流测试结果如下。

    如您所见,电感器电流不饱和。 但电流-260mA 是奇怪的。 (紫线表示电感器电流)指示 SPKVDD 的蓝线仍有较大的变异。  

    此外,我发现附件中有一个应用注释,该注释指出错误的 π 型过滤器可能会导致不稳定。 按照指示,我们的客户添加了电解电容器,测试结果如下。 黄色线条为 SPKVDD,蓝色线条为 SPK_M SPK_M 不正确,对吗? 我们的客户使用 Try 陶瓷盖+ 1欧姆分辨率,我将更新测试结果。

    那么,请您帮助分析一下这里发生了什么问题? 我们现在暂时没有准备好。 此外,它也是您最好的一种测试波形,可以提供一些工作良好的测试波形。 非常感谢您的帮助!

    br,

    电子郑

    e2e.ti.com/.../Simple-Solution-for-EMI-Filter-Stability-Issue-in-DCDC-Converters.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡,你好,

    我们的客户还想知道,在这种异常的工作条件下,TAS2505的使用寿命是否会受到影响? 我之所以提出这样的问题,是因为我们的客户在以前 的批量生产项目中使用了相同的设计。 他们没有使用1Vrms 正弦波作为测试输入,因此他们以前没有发现这个问题。 他们想知道这个问题会有任何不良影响。 但到目前为止,他们还没有收到任何坏消息。 非常感谢您的帮助1

    巴西,

    电子郑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,电子

    您能否分享原理图中包含 SPKP/SPKM 连接的部分? 我想知道这是否与输出端连接的一些电容器有关。
    输出端不应直接连接电容器,如果使用电容器,则至少必须有电感器或铁氧体磁珠。 也不建议使用公共连接电容器,电容器应连接到 GND,而不是连接到输出之间。

    这可能不会影响设备的使用寿命,任何可能影响设备的情况都将由内部保护方案来处理。

    此致,
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡,你好,  

     没有电容器连接到输出;

     仅用于测试,请使用22uH+220nF;(在本例中测试所有上述波形)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,杨,伊莱

    我查看了时钟设置,我建议交换 NDAC 和 MDAC 值,以便 NDAC 更高,例如 NDAC =7和 MDAC =2。 尽管这很可能与观察到的波形无关。

    我知道您已经共享了该源的一些规格,但您能否尝试使用台式电源来确认它与 SPKVDD 上连接的电压源无关? 如果可能,直接连接到 TP94093或尽可能靠近引脚。

    您是否使用扬声器或电阻负载进行测试? 是否可以尝试断开负载连接或使用更高的阻抗来重复测试? SPKVDD 是否同样受到影响?

    此致,
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡,你好,  

     我们测试使用扬声器作为负载。

     断开负载后,波形(SPKVDD,驾驶员输出侧)正常;

     并将 L82001更改为0r 或磁珠,波形也正常;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,杨

    这表明电感器是根本原因。
    您可以在 SPKVDD 连接周围尝试不同的电感器和电容器。 考虑 D 类基本切换频率为~300kHz。

    此致,
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师