“Thread:Test, TAS2505”中讨论的其它部件
大家好,TI 团队,
我们使用 I2S 输入,SPKP/M 输出;SKPVDD=5V;
现在使用1kHz,0dB 正弦波作为音频源,负载额定功率为1W (2.83rms),8R 扬声器;
配置如下时,RMS 值接近2.83V,但波形看起来有点异常。
Page1/gister 48:18dB
Page1/寄存器48:-3.0db
问题:
1.为什么 SPK_P 波形有后槽?
2.如何使输出正弦波的 RMS 接近2.83V?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,TI 团队,
我们使用 I2S 输入,SPKP/M 输出;SKPVDD=5V;
现在使用1kHz,0dB 正弦波作为音频源,负载额定功率为1W (2.83rms),8R 扬声器;
配置如下时,RMS 值接近2.83V,但波形看起来有点异常。
Page1/gister 48:18dB
Page1/寄存器48:-3.0db
问题:
1.为什么 SPK_P 波形有后槽?
2.如何使输出正弦波的 RMS 接近2.83V?

你好,杨
我在 EVM 上测试了上述结果。没有失真:
[引用 userid="491956" url=~ë/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1075636/tas2505-Q1输出电压失真-非正弦波/3981975#3981975]]2.83VdBrms 的输出,您需要将 D 类设置为12dB,任何以前的输入信号增益应为-2.5dB,且电流为-2.5dB。 我可以使用 EVM 来验证这一点。此致,
伊万·萨拉扎尔
应用工程师
伊凡,你好,
你是对的。 SPKVDD 导轨有正弦波波动。
在电路上,680uH 电感器滤波器与 SPKVDD 串联连接。
电感器左侧的电压非常干净,电感器右侧覆盖正弦波。
一旦电感器短路到0r,电压就稳定了。
问题:
1.我不明白为什么电感器的左右波形是扩散的。
2.如果电感器被取下,有些人担心 P_SMPS_5V 的噪音会影响 SPKVDD,如何重新连接?
谢谢。


伊凡,你好,
为了让事情变得更容易,让我在这个线程中更新。
我们的客户使用具有1A 饱和电流的电感器,但它仍然出现故障。 电感器电流测试结果如下。
如您所见,电感器电流不饱和。 但电流-260mA 是奇怪的。 (紫线表示电感器电流)指示 SPKVDD 的蓝线仍有较大的变异。

此外,我发现附件中有一个应用注释,该注释指出错误的 π 型过滤器可能会导致不稳定。 按照指示,我们的客户添加了电解电容器,测试结果如下。 黄色线条为 SPKVDD,蓝色线条为 SPK_M SPK_M 不正确,对吗? 我们的客户使用 Try 陶瓷盖+ 1欧姆分辨率,我将更新测试结果。

那么,请您帮助分析一下这里发生了什么问题? 我们现在暂时没有准备好。 此外,它也是您最好的一种测试波形,可以提供一些工作良好的测试波形。 非常感谢您的帮助!
br,
电子郑
e2e.ti.com/.../Simple-Solution-for-EMI-Filter-Stability-Issue-in-DCDC-Converters.pdf
伊凡,你好,
我们的客户还想知道,在这种异常的工作条件下,TAS2505的使用寿命是否会受到影响? 我之所以提出这样的问题,是因为我们的客户在以前 的批量生产项目中使用了相同的设计。 他们没有使用1Vrms 正弦波作为测试输入,因此他们以前没有发现这个问题。 他们想知道这个问题会有任何不良影响。 但到目前为止,他们还没有收到任何坏消息。 非常感谢您的帮助1
巴西,
电子郑
您好,电子
您能否分享原理图中包含 SPKP/SPKM 连接的部分? 我想知道这是否与输出端连接的一些电容器有关。
输出端不应直接连接电容器,如果使用电容器,则至少必须有电感器或铁氧体磁珠。 也不建议使用公共连接电容器,电容器应连接到 GND,而不是连接到输出之间。
这可能不会影响设备的使用寿命,任何可能影响设备的情况都将由内部保护方案来处理。
此致,
伊万·萨拉扎尔
应用工程师
嗨,杨,伊莱
我查看了时钟设置,我建议交换 NDAC 和 MDAC 值,以便 NDAC 更高,例如 NDAC =7和 MDAC =2。 尽管这很可能与观察到的波形无关。
我知道您已经共享了该源的一些规格,但您能否尝试使用台式电源来确认它与 SPKVDD 上连接的电压源无关? 如果可能,直接连接到 TP94093或尽可能靠近引脚。
您是否使用扬声器或电阻负载进行测试? 是否可以尝试断开负载连接或使用更高的阻抗来重复测试? SPKVDD 是否同样受到影响?
此致,
伊万·萨拉扎尔
应用工程师