您好,
在我们的设计中,TLV320AIC3262通过2个 I2S 接口(AS1和 AS2)和 I2C 连接到 SOC 芯片,我的问题是
1)数据表提到8 se/4个差动输入可以用作数字信号,两个 I2S 接口(AS1和 AS2)是否独立配置4个差动信号的数据输入?
如果可以,可以使用哪些寄存器进行配置?
2)数据表提到 HP,LineOut,SPK 可用于模拟输出,两个 I2S 接口(AS1和 AS2)是否独立配置 其数据输出至3个模拟输出?
如果可以,可以使用哪些寄存器进行配置?
非常感谢