This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关于 TLV320AIC3262模拟输入和输出配置

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3262
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1083625/about-tlv320aic3262-analog-inputs-and-outputs-configuration

“线程”中讨论的其它部件:TLV320AIC3262

您好,

在我们的设计中,TLV320AIC3262通过2个 I2S 接口(AS1和 AS2)和 I2C 连接到 SOC 芯片,我的问题是


1)数据表提到8 se/4个差动输入可以用作数字信号,两个 I2S 接口(AS1和 AS2)是否独立配置4个差动信号的数据输入?
如果可以,可以使用哪些寄存器进行配置?


2)数据表提到 HP,LineOut,SPK 可用于模拟输出,两个 I2S 接口(AS1和 AS2)是否独立配置 其数据输出至3个模拟输出?
如果可以,可以使用哪些寄存器进行配置?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的,这些是独立总线,配置在以下参考指南第2.2.3节中进行了说明:

    TLV320AIC3262应用参考指南

    1. 本指南中的表2-6提供了每个音频接口的寄存器设置及其功能。 您需要查看上面的2.2.3部分,了解引脚的不同多功能性。
    2. 根据您配置的音频接口,其 I2S 总线将处于活动状态,并将信号路由至输出模块。 音频接口寄存器设置与上表2-6中的项目1相同。音频输出模块将有自己的寄存器,有关输出模块寄存器设置,请参阅图2-1。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,pdjandi

      例如,我可能没有清楚地描述我的问题

      有两种差分模拟麦克风:MIC1和 MIC2

      MIC1连接到 IN3L/IN3R,MIC2连接到 IN4L/IN4R,我们希望 SOC 能够从 MIC1捕获数据

      通过 AIS1向 SPK 播放数据,同时 SOC 可以从 MIC2捕获数据,并通过向 HP 播放数据

      AIS2,如何执行此配置?

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    参考指南第4章中有一些示例可帮助您进行配置。

    您需要根据路径将录制和回放设置结合起来,并相应地配置时钟。

    例如:

    • AS1至 SPKR 输出,请参阅第4.4.1节,ADC 输入至 AS1请参阅第4.6.1节,并在示例中将输入更改为 in3而不是 in2。
    • AS2至 HP 输出,请参阅第4.7.1节,ADC 输入至 AS2请参阅第4.7.2节, 并在示例中将输入更改为 IN4而不是 in2。

    如上所述,有一些带有寄存器信息的数字和表格将帮助您设置。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,pdjandi

      非常感谢!

      根据您的指南,我有点困惑,我理解 AS1和 AS2可以独立工作,但如果我们需要 AS1和 AS2一起工作,  

    我是否需要将 IN3L 和 IN4L 路由到左侧 ADCPGA,并在配置中将 IN3R 和 IN4R 路由到右侧 ADCPGA? ADCPGA 的输出是什么?

    它是 in3和 IN4的混合器,还是 ADCPGA 可以支持向 不同的 I2S 接口输出两条单独的路径?

      发援会方面的问题也是如此。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    差分对位于 INxL 和 INxR 之间,如下所示,因此 AS1的 in3将转至左侧 ADC,IN4将转至带 AS2的右侧 ADC。

    对于 DAC,您使用带 AS1到 SPK 的左 DAC 和带 AS2到 HP 的右 DAC。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,pdjandi

      已理解。

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。