请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LM675 我观察到LM675的输出发生了剧烈失真。 电路是11x增益非逆变器放大器(10k反馈和1k增益电阻)。 输出加载了1欧姆/0.22uF补偿网络和4欧姆负载电阻器。 输入是来自函数发生器的正弦波。 我观察到的输出如下:
1.当输入频率低时,仅观察到一些交叉失真:
2.频率增加后出现剧烈失真:
为什么在低电平信号(50mVpp输入)和低频(50kHz)下会产生如此严重的失真? 如何改进?
谢谢!
John