This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM675:LM675输出显著失真

Guru**** 2376610 points
Other Parts Discussed in Thread: LM675
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/567126/lm675-lm675-output-dramatically-distorted

部件号:LM675

我观察到LM675的输出发生了剧烈失真。 电路是11x增益非逆变器放大器(10k反馈和1k增益电阻)。 输出加载了1欧姆/0.22uF补偿网络和4欧姆负载电阻器。 输入是来自函数发生器的正弦波。 我观察到的输出如下:

1.当输入频率低时,仅观察到一些交叉失真:

2.频率增加后出现剧烈失真:

为什么在低电平信号(50mVpp输入)和低频(50kHz)下会产生如此严重的失真? 如何改进?

谢谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有人可以对这个问题发表一些意见?

    谢谢!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:
    为了获得更好的支持,我已将您的帖子移到音频放大器论坛。

    此致,
    Hooman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    很抱歉,我们错过了您的帖子。
    您是否正在使用拆分供应? 即使在低/可听频率下,信号很小时信号是否失真?
    也许放大器开始在小信号或高频率下振荡。

    此致,
    Ivan Salazar
    德州仪器(TI)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ivan:

    是的,放大器由+/-12V电源供电。 即使在低振幅下也会发生失真。 而且在低频时失真不明显。 而当应用较高频率的输入信号时,它似乎更有意义。

    是的,这似乎是稳定性问题。 我已检查其步骤响应(见下文)。 奇怪的是,我不明白为什么它在上升边缘的响应与下降边缘的响应不同:(黄色是输入,红色是输出)

    谢谢!

    John