This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TLV320AIC3104:为MCLK提供20MHz时钟,而不是22.5792MHz

Guru**** 2582055 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/580803/linux-tlv320aic3104-supply-20mhz-clock-to-mclk-instead-of-22-5792mhz

部件号:TLV320AIC3104

工具/软件:Linux

音频编解码器团队,您好!


在AM572x TI EVM上,我们将McASP3 (从机)连接到TLV320AIC3104 (主机)。 此外,我们还为AIC3104 MCLK提供了从AM572x clkout2引脚到AIC3104 MCLK的22.5792MHz时钟。

我们的客户设计了定制板,其中使用引脚mcasp3_ahclkx (而不是clkout2)为AIC3104 MCLK提供20MHz。 客户使用4.41万 Hz采样率。

请问我们是否可以将MCLK输入频率从22.5792MHz更改为20MHz,而无需对aic3x驱动程序进行任何修改?

此致,
Pavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Pavel,

    在这种情况下,需要修改驱动程序。 如果AIC3104接收到20MHz MCLK,则需要配置内部PLL。 基本上,采样率的时钟频率倍数(在本例中为11.2896MHz,22.5792MHz)不需要PLL。 其余频率需要PLL调整。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Luis,

    感谢您的回答,非常有帮助。

    我看到AM335xEVM和AM437x EVM具有AIC3106 (非AIC3104),并使用12MHz时钟为AIC3106 MCLK供电。 您能否建议我们是否可以为AIC3104 MCLK提供12MHz时钟,以获得4.41万 Hz的采样率并使用默认的AIC3x驱动程序?

    我看到AM335xStarterkit和AM437x Starterkit具有AIC3106 (非AIC3104),并且使用24MHz时钟为AIC3106 MCLK供电。 您能否建议我们是否可以为AIC3104 MCLK提供24MHz时钟,以获得4.41万 Hz的采样率并使用默认的AIC3x驱动程序?

    我看到AM335x在默认情况下支持此采样率4.41万 Hz,并为AIC3106提供12/24 MHz时钟:
    processors.wiki.ti.com/.../AM335x_Audio_Driver's_Guide

    此致,
    Pavel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Pavel,

    在这种情况下,如果AIC3104与AIC3106共享相同的配置/驱动程序,则可以获得4.41万Hz采样速率并提供12/24MHz时钟。 AIC3104和AIC3106共享相同的PLL和时钟配置寄存器。 因此,默认驱动程序应该将采样率配置为12和24 MHz (实际上,在我们的主板中,精确值为12.288MHz和24.576MHz)。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luis,

    感谢您的回复。

    因此,默认驱动程序应该能够将采样率配置为12和24 MHz (实际上,我们的主板上的精确值是12.288 MHz和24.576 MHz)。[/QUOT]

    您的意思是在AM335xEVM和Starterkit中,我们提供12.288MHz (非12.000MHz)和24.576MHz (非24.000Mhz)吗? 请您提供更多有关这一点的信息吗? 在AM335xPSDK中,我认为我们提供12.000MHz和24.000Mhz

    此致,
    Pavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Pavel,

    12.288MHz和24.576MHz是标准时钟值,通常出现在我们的编解码器应用中。 这些值不需要PLL系数计算,因为这些频率是48kHz (48*256和48*512)的倍数。 对于44.1kHz采样率,使用11.2896MHz和22.5792MHz。

    如果使用12MHz和24MHz,则必须配置PLL。 如数据表所述,PLL将需要额外的电流消耗。 因此,我们的主板时钟通常使用256或512系数。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.