请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TLV320AIC3104 工具/软件:Linux
音频编解码器团队,您好!
在AM572x TI EVM上,我们将McASP3 (从机)连接到TLV320AIC3104 (主机)。 此外,我们还为AIC3104 MCLK提供了从AM572x clkout2引脚到AIC3104 MCLK的22.5792MHz时钟。
我们的客户设计了定制板,其中使用引脚mcasp3_ahclkx (而不是clkout2)为AIC3104 MCLK提供20MHz。 客户使用4.41万 Hz采样率。
请问我们是否可以将MCLK输入频率从22.5792MHz更改为20MHz,而无需对aic3x驱动程序进行任何修改?
此致,
Pavel